详情页
首页>资料大全>企业资讯
扣除半导体 台湾今年民间投资现负成长
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-18
  • 台湾今年全年经济指标较乐观的是「民间投资」,但智库学者指出,今年的「民间投资」竟都是靠 半导体 业支撑,国内其他产业的竞争力必须再「加把劲」。

    主计总处预估,因半导体业者扩大资本支出,今年民间投资总金额将上升至2.9兆元,今年我国固定资本投资占国内生产毛额(GDP)比重可略升至19.8%。

    台综院日前虽将今年GDP预测值从去年底的3.57%大幅下修至2.14%,但较乐观的就是民间投资成长率部分,由原本的5.71%上修至6.49%。

    主计总处综合统计处处长蔡鸿坤说,国内「民间投资主要就是半导体」;今年1到4月,海关进口设备总值达3600亿元,虽较去年同期增加300亿元,但光是台积电一家公司的投资就增加超过300亿元,「若扣除半导体产业,其他行业今年的投资额是负成长。」

    台综院院长吴再益担忧,从产业角度来看,台湾产品近年来附加价值率愈来愈低,不仅不敌南韩,还面对中国大陆的强力竞争,主因就是厂商不愿加码进行投资,「没有研发、没有投资,怎么提升产业竞争力?」

    吴再益指出,今年GDP很多构成因素,如「民间消费」、「输出」等都不看好,唯有民间投资一项令人期待;但半导体业的投资占整个制造业投资的七、八成,突显出的是「其他产业加起来,竟然只有二、三成」。

    吴再益表示,国内产业不论是资金或是其他资源,都过度集中,「我们是否只能押宝这几个产业?」若全球经济动荡,国内相对连带冲击也势必加剧。

  • 标签: 半导体 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续