详情页
首页>资料大全>企业资讯
360也“硬”了 明天发布无线网卡(图)
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-18
  • 据消息人士透露,传闻已久的360硬件产品明天将正式发布,这个产品并非此前传闻的无线路由器,而是一个U盘大小的 无线网卡 。

    这个无线网卡的使用方法是,插在已经联网的电脑上,制造WiFi热点,让手机等无线设备可以上网。这样在没有WiFi的环境下,也可以实现无线上网,而且省去了输入密码、重复验证等过程。

    这样的产品并不新鲜,市面上已经有不少类似的硬件设备,价格不过百元左右。360为什么要做这样一款产品呢?

    从手机通过电脑接入同一个网络这个角度,不难猜测,这样一款产品可于用户手机电脑互联,和360手机助手将会产生关系。

    据另外一位消息人士透露,这个无线网卡正是360手机助手部门开发的。可以想象的是,通过这个设备,手机不仅可以共享电脑的网络,还可以共享电脑的资源,实现两个设备之间的互动。

    360刚刚发布了一条宣传视频,详细介绍了这款产品。这个产品名为360随身WiFi,长33mm,宽18mm,形状为椭圆形,有黑白两色可选,可插在电脑USB接口上使用。

  • 标签: 无线网卡 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续