详情页
首页>资料大全>企业资讯
Xbox 360E详细拆解 离线版Xbox(图文)
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-18
  • 在E3的 Xbox 发布会上,微软炫耀完新宠Xbox One之后留了一点点时间给Xbox 360的更新版本——360 E。 Xbox One需要用户每24小时联网一次才能游戏,而对于不能上网的用户来说360 E就是一个不错的选择。

    下面由OFweek 电子工程 网小编带你看看微软这款新品的内里乾坤,是否真正如广告般货真价实吧!

    配置上Xbox 360 E跟它的前辈Xbox 360 S基本相当: 4 GB或250 GB硬盘; 内置WiFi功能。

    第二步

    微软重新排布了一下背板的接口,去掉了原先的AV和S端子,换成了一个的分量输出接口。 之后是原先的5个USB口减少为4个,前后各2个。


    第三步

    跟上一代机器一样,360 E的硬盘可以很容易地拎着标签把它揪出来。  说起来一样,微软还真是硬盘上的标签印刷都懒得换…果然省成本。

  • 标签: Xbox Xbox 360E 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续