详情页
首页>资料大全>企业资讯
10系列FPGA Altera打出的漂亮反击战?
EEFOCUS    发表于   2013-06-18

“之所以从上一代的V也就是5系列直接跳跃到10这样一个编号方式,有两个原因,,10是一个双位数,代表比上一代产品有双倍的性能提升;第二,使用10做为下一代的产品系列,也是考虑到FPGA产品的更新换代,目前刚好这是第10代了。”在谈及产品系列的命名时,Altera公司产品营销资深总监Patrick Dorsey对与非网记者如是说。

此次Altera公司同时发布了10系列FPGA产品中的两个系列的消息,包括Stratix 10和Arria 10,其中Stratix 10为基于英特尔14nm工艺的高端产品,Arria 10为基于台积电20nm工艺的面向中端市场的产品。Altera在10系列将同时推出FPGA和SoC产品,其中Stratix 10系列将在几个月后有样片提供,而Arria 10系列的样片已经被1000多个客户试用进行方案开发,Patrick表示,“相比前一代产品启动时,客户设计承诺金额高5倍。”可见Arria 10的客户反响不错。

我们知道Altera一直以来的三个产品系列Cyclone、Arria、Stratix分别定位于低、中、高端市场,而Patrick表示,Arria 10系列的FPGA和SoC产品将重塑中端器件,因为这一系列的产品较之上一代的高端产品系列Stratix V的性能还要提升15%,同时的功耗性能较之上一代Arria V还要低40%,可以说以优于现有高端产品的性能满足中端市场的需求,Altera意在用Arria 10替代更多现有ASIC/ASSP的市场,占领如100G固网通信、高性能计算数据中心、无线基础设施等领域。

Altera对SoC产品的长期规划

“Stratix 10则超乎想象,将成为性能好的FPGA和SoC。”说到基于英特尔14nm工艺的产品系列,Patrick的自豪溢于言表。同时Patrick透露,基于英特尔工艺的产品确实进行了架构上的调整,以实现更好的性能表现。Stratix 10系列性能提升2倍,功耗降低70%,而对我们一直关心的基于英特尔工艺的SoC产品将采用哪种处理器内核,还要过些时日才会公开,看来Altera是想将悬念留到后。个人认为,ARM内核显然不太可能,按照目前Arria 10和Stratix 10系列的性能和市场定位,x86可能性较大,如此一来,Altera下一代产品的市场空间有可能进一步扩展。

此图可以看到,Stratix 10的2倍性能和70%的功耗降低并不是同时兼得的,对那些要求效率的用户,可在保证性能与前一代相当的条件下,实现功耗的降低,而对那些对性能要求苛刻的用户,在实现2倍性能的同时,其功耗会略有增加

目前能够明确的是,Arria 10系列FPGA和SoC产品目前已有样片提供试用,并将在2014年初实现量产,Stratix 10系列的时间表还不十分明确。对照前不久赛灵思发布的将于2014年量产16nm FinFET工艺新产品的消息,两大厂商又一轮血拼开始了。

一个不争的事实是,进入28nm之后,FPGA产品进入了全新的蓝海,同时也给FPGA厂商带来了更大的挑战,一方面要考虑如何通过自身和开源的软件来更好的支持产品的开放、简化客户的设计,同时也要考虑如何提供更多的系统级解决方案,也就是围绕新应用、新市场,如何通过打造强大的生态系统来更好的支持自己的未来发展。

这方面,Patrick表示,Altera既为硬件设计人员Quartus II软件支持产品开发,同时也为DSP设计人员提供DSP Builder,为软件开发人员提供SoC EDS和Altera SDK OpenCL等强大的工具的支持;与此同时,Altera正在做的一件事是,面向全球的工程师和企业,打造一个开放的系统开发平台,其形式类似一个开源社区,所有参与者都可以针对Altera的FPGA产品进行参考方案设计满足实际应用需求。和赛灵思积极与其他半导体厂商和工具链供应商达成战略合作的方式不同,Altera想通过一种广纳百川的开源形式来形成更大的势力圈,这两种方式在我看来都有其操作的难度,究竟孰优孰劣不好评价。

标签: 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续