详情页
首页>资料大全>企业资讯
NPD:山寨平板电脑对大品牌造成压力
   发表于   2013-06-19

  导读:近期,许多新品牌涌入市场,而一些品牌的产品价格低至69美元。许多低价平板电脑来自此前完全没有知名度的品牌,这些平板电脑大部分采用7英寸VGA TN显示屏,价格为55至59英镑(约合86至92美元)。许多人认为,这类廉价、功能有限的平板电脑可能会非常短命,但实际上在新兴市场和成熟市场,这些产品仍会被用户接受。考虑到许多消费者非常关注价格,因此山寨厂商对大品牌造成了很大压力。

  市场研究公司NPD DisplaySearch在报告中表示,尽管平板电脑市场的需求仍非常强劲,但平板电脑的平均售价正持续下降,许多品牌都试图一方面与苹果公司iPad竞争,另一方面与快速发展的山寨厂商比拼价格。

  从供应链的角度来看,山寨厂商的快速发展对液晶面板行业非常重要,因为这些厂商对平板电脑液晶面板的需求很大。

  近期,许多新品牌涌入市场,而一些品牌的产品价格低至69美元。许多低价平板电脑来自此前完全没有知名度的品牌,这些平板电脑大部分采用7英寸VGA TN显示屏,价格为55至59英镑(约合86至92美元)。

  许多人认为,这类廉价、功能有限的平板电脑可能会非常短命,但实际上在新兴市场和成熟市场,这些产品仍会被用户接受。考虑到许多消费者非常关注价格,因此山寨厂商对大品牌造成了很大压力,一些大品牌因此推出了159至199美元的产品,例如Kindle Fire和Nexus 7。在欧洲,宏碁和华硕已经推出了119至140英镑(约合186至219美元)的产品。

  根据我们的研究,平板电脑液晶面板的出货量3月份为2700万块,环比上月增长26%,这主要是受7英寸面板出货的推动。3月份,7英寸面板占平板电脑液晶面板出货量的48%,环比上月增长67%。去年第四季度,7英寸面板所占比例仅为33%。不知名山寨厂商的订货在7英寸面板的出货量中占76%,在平板电脑液晶面板总出货量中占47%,高于今年前两个月的38%。

  3月份,苹果公司仍是全球的平板电脑液晶面板消费者,占市场的30%份额,三星占11%。微软、谷歌、宏碁、华硕、亚马逊、联想、惠普和巴诺书店等品牌的份额分别为1%至3%。

  1月份,京东方是全球的平板电脑面板厂商,不过2月份LG Display超过京东方,成为全球。3月份,LG Display仍保持了的排名。三星Display的7英寸面板出货量也有所提升,尤其是高分辨率的WSVGA屏幕。这主要是受三星自主平板电脑销售的推动。与此同时,三星10英寸WXGA液晶面板的出货量3月份出现下降,仅为1月份高峰水平的约一半。

  平板电脑市场的增长速度很快,但产品价格也在快速下降。这一市场尚不成熟且竞争激烈,因此很难找到简单的价值点。一些业内人士认为或希望,山寨厂商的财务状况将遭遇压力,而市场会出现洗牌。然而,目前很难看出这些厂商是否将会短命,或者某些厂商将可以生存下去。面板厂商和其他元件供应商的情况也是如此。

  那么,苹果公司等顶级品牌将会对山寨厂商的发展做出什么样的反应?很明显,顶级品牌采取了大量措施,以证明它们的价值,并利用了它们所控制的许多资源。不过到目前为止仍无法看出将会有什么样的结果。我们将看见相关厂商更多的尝试,例如平板手机(phablet),以及安装了双系统的一体式平板电脑和笔记本。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续