详情页
首页>资料大全>企业资讯
瑞芯微28nm平板电脑SoC RK3188成功进入量产阶段
我爱方案网    发表于   2013-06-19

【导读】瑞芯微全新的用于主流平板电脑的系统级芯片(SoC)整合了瑞芯的设计与GLOBALFOUNDRIES 28纳米HKMG工艺技术,运行频率可达1.8 GHz,却仍然保证了移动设备用户所期望的功效。RK3188与RK3168已于2013年初即开始为OEM提供样片,现已投入大规模量产。

GLOBALFOUNDRIES与福州瑞芯微电子有限公司(以下简称“瑞芯”)今日共同宣布,瑞芯新一代基于GLOBALFOUNDRIES 28纳米高K金属栅(HKMG)工艺技术的移动处理器已进入量产阶段。RK3188与RK3168芯片基于ARM 多核Cortex-A9技术设计和优化,主要用于未来高性能、低成本且具有长时间续航能力的平板电脑(具体性能参数请参见文后附录)。

瑞芯副总裁陈锋表示:“与代工厂的良好协作关系是我们在竞争激烈的主流移动SoC市场中实现差异化的关键。我们选择GLOBALFOUNDRIES作为28nm HKMG工艺的战略伙伴,因为它先进的28纳米HKMG工艺使我们能够在较短的时间内获得非常高的良率。这次合作也充分体现了GLOBALFOUNDRIES在设备与制造协作模式(Collaborative Device Manufacturing)方面的独特优势。”

GLOBALFOUNDRIES全球市场营销、销售、设计和质量执行副总裁Mike Noonen表示:“GLOBALFOUNDRIES一直致力于为我们的用户提供创新的硅解决方案,并帮助他们从SoC设计中获取收益。与瑞芯的此番合作证明了在设计初期即开始合作可使产品实现更优的性能与功效,并在更短的时间内推向市场。能够见证瑞芯在GLOBALFOUNDRIES成熟的HKMG工艺基础上获得的技术成果,对此我们深感兴奋。”

GLOBALFOUNDRIES 28纳米SLP技术是下一代智能移动设备的理想选择,它能够令设计拥有更快的运行速度、更小的产品尺寸、更低的待机功耗与更长的电池寿命。这项基于GLOBALFOUNDRIES 前栅极(Gate First)HKMG工艺的技术已经投入量产超过两年时间。它集高性能、低能耗与低成本于一体,是价格敏感的主流移动设备市场的理想之选。

附录:瑞芯RK 3188 与 RK3168的产品参数

标签: 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续