详情页
首页>资料大全>企业资讯
科学家研发出会走“猫步”的仿生机器人
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-19
  • 这种机器人的腿完全复制了猫科动物的腿部形态,而且它有着猫一样的优势:瘦小、轻盈而且敏捷。这种机器人目前处于试验阶段,它将作为研究运动和生物机械学的一个平台使用。尽管这款机器人现在没有头,但是你仍然能够识别出它是什么动物,它明显模仿了猫的动作。洛桑联邦高等理工学院 仿生机器人 实验室研发的这种机器人,是一种小型的四足动物机器人原型。这款机器人在这个系列机器人中速度快,它能够在一秒钟内跑出接近7倍体长的距离。

    这款机器人的腿部设计完全复制了猫的腿部形态,使它能够像猫一样敏捷的奔跑。

    尽管它还不如一只猫敏捷,但是它仍然能够在全速奔跑的过程中保持稳定性。除此之外,它非常轻盈、紧凑并且牢固,完全能够使用廉价和现成的材料装配起来。这款机器人的设计目的是为了鼓励生物机械学领域的研究,终它将能够进行搜索和救援任务,或者用于探索工作。它的特点在于它的腿部设计,这种设计使它非常迅速而且稳固。。研究人员通过细致的观察,完全复制猫科动物的腿部特征开发出了机器人模型。机器人的每条腿上都分为三节,而且它们的比例完全与猫腿相同。肌腱和肌肉则分别使用弹簧和转换能量的制动器所替代。

    仿生机器人实验室的一位科学家Alexander Sprowitz解释道:“这种形态赋予机器人猫科动物所受益的机械特性,也就是说在保证稳定性的情况下,实现奔跑和灵活性。这种机器人因此更具自主性。”据仿生机器人实验室的负责人Auke Ijspeert所说:“这种机器人仍然处于试验阶段,它的终目标是能够研发出快速、敏捷的机器人用于地面探索,比如说在发生自然灾害的时候进行搜索和救援工作。研究并使用动物王国的法则来开发新的机器人是我们研究的精髓所在。”

  • 标签: 仿生机器人 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续