详情页
首页>资料大全>企业资讯
OLED拖慢三星与LG脚步 4K电视异军突起
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-19
  • 据国外媒体报道,虽然三星和 LG 对 OLED 显示技术投入了巨额资金,但由于进度缓慢、价格过高,导致这项技术迟迟未能普及,但这却会给索尼、创维和夏普等力推 4K电视 的企业带来发展良机。

    调整战略

    虽然已经投入了数十亿美元开发新型显示技术,但由于产品开发进度缓慢,加之单价接近1万美元,迫使 三星电子 和LG电子相继调整高端电视机战略。

    这两家韩国企业的失误为日本的索尼、夏普以及中国的创维、友达创造了难得的机遇。这些公司都在推出采用传统液晶面板的电视机,并以大约一半的价格提供足以与新技术媲美的分辨率。

    作为全球的两家电视机制造商,三星和LG迟迟未能通过OLED电视盈利。相比于多数采用液晶面板的电视机,这种技术的亮度更高,画面也更加锐利。虽然去年这两家公司就曾表示将量产OLED电视,但LG的首款机型直到今年才正式在韩国上架,而且售价高达9900美元,而三星的产品仍未上市。

    三星和LG正在调整战略,计划加大液晶电视机的出货量,以保持行业领导地位。与此同时,索尼却准备通过扩大液晶电视产品范围,在超高清电视机市场夺取更大的份额,并预计到2015的份额可以增长7倍。

    “三星和LG都误判了超高清市场。”美国证券公司E·Trade驻韩国分析师JoenByungKi说,“他们现在认为,可能仍要坚持发展一段时间的液晶技术。”

    三星和LG发言人均表示,他们的公司将继续开发OLED产品,但也会扩大超高清液晶电视的产量。

    4K电视异军突起

    据美国市场研究公司DisplaySearch测算,全球超高清液晶电视面板出货量可能会从去年的6.3万片增长到今年的260万片。

    索尼正在凭借所谓的4K技术拓展介于传统液晶技术和OLED技术之间的领域。这家全球第三大电视机制造商上月宣布以5000美元的价格出售一台55英寸电视机,今年11月还推出售价2.5万美元的84英寸机型。

    索尼董事会正在讨论美国对冲基金经理丹尼尔·勒布(DanielLoeb)的一份提案。勒布建议索尼出售20%娱乐业务并专注于电子产品。平井一夫曾经承诺,将在截至2014年3月的财年内带领电视机业务扭亏为盈,并出售1600万台电视机。三星2012年的全球平板电视机销量为5100万台,LG约为3000万台。

    索尼的电视机业务过去9年一直处于亏损状态。该公司CEO平井一夫今年1月表示,超高清电视机是为了取悦消费者,并给他们带来惊喜。

  • 标签: OLED 三星电子 LG 4K电视 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续