详情页
首页>资料大全>企业资讯
拿MacBook Air与Surface Pro对比一下
雷锋网    发表于   2013-06-19

随着移动设备的兴起,传统PC们已经或者将要被这些后生一浪一浪拍在沙滩上。在“后PC时代”苹果的主力自然会是iPad,但当下Mac仍为其在传统PC领域为其守着大片江山。而相比之下微软的策略则看上去更为两全——它要让Surface Pro这样的两用设备成为用户的电脑。那么两者相比如何呢?

那开始之前要说明的是,苹果在Mac上提供可选各种配置,为防搅不清,我们在这里只比较标准版。MacBook Air分13和11寸,我们挑选的是11寸。而微软同样还有更便宜的Surface RT,但RT不支持X86的Windows app。总而言之,我们后比较的是2013 MacBook Air和Surface Pro。

尺寸和重量

可以看到MacBook Air尺寸略大,当然你要知道微软给Surface的定位是平板。但是在这里说到的Air厚度也并不是厚处,因为Air侧面是锥形的。

同时,如果你把微软的键盘加到Surface上的话(否则怎么体现出Surface的意义),加Touch Cover状态下的厚度是16.75 mm;而加上Type Cover的厚度是19.5 mm。

Air的重量是1.08千克,而平板模式下Surface是0.91千克。但加上Touch Cover或者Type Cover之后,Surface的重量就是1.12/1.21千克。

构造

Air是一体式全铝合金的构造,而微软则号称镁合金材质。两者难分高下,全凭个人喜好。

当你把Surface当笔记本用时,它的内置支架能保持26度的斜角支撑屏幕,相比Air就很随意了。

屏幕显示

先声明Surface是个触屏,而苹果从来没有在MacBook上有任何触屏的倾向。两者都算在11寸的范围,但Surface的屏幕(1920*1080)比Air(1366*768)更加细腻。

另外Surface Pro还采用微软的ClearType技术——相当于他家的次像素渲染(subpixel rendering)——能让文本看起来更加清晰。

外接显示

两家都非常清楚,11寸的屏作为工作PC很多时候是不够用的,所以两台设备都支持外接屏幕——来进一步地取代台式机。支持外接屏幕的好处是——你只要再配上显示器和鼠键就能在它们之上迅速搭建一部台式了。

处理器

两者都是i5处理器,但新款MacBook凭借更节电的Haswell架构小胜一筹。

存储

新的MBA在这点上有很大的升级,分别是2012 MBA和Surface Pro的2倍。

MacBook Air配置Thunderbolt接口,而Surface Pro带有microSD插槽来弥补存储上的不足。

无线

MBA更新的另一项升级就是无线,现在它支持802.11ac,而Surface还停留在802.11n。当然,想真正体验到802.11ac的速度还要配置支持802.11ac的路由器和网络。

软件

软件的重要性大概跟所有硬件差异加起来一样重要。要把Mac OS X和Windows对比那又可以拿出来另写一篇,但是如果你已经有惯用的平台了,那就没什么好纠结的了。

这里简单提一点,在Surface上跑的是Windows 8 Pro,而不是Surface RT上的Windows RT。所以比如你在Win 7上的app也可以在Surface Pro上跑。这点是它跟iPad或者其他平板的区别。

两款设别都会在今年晚些时候有大的更新:Mac OS X 10.9 Mavericks和Windows 8.1。后应该再比较一下价格,不过Mac确实给力啊,续航都可以做的如此出色了。

标签: 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续