详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD官方路线图:ARM A57首现 压路机悲剧
mydrivers    发表于   2013-06-19

AMD在今天发布了在服务器领域的未来策略和产品规划路线图。AMD称,通过揭示创新产品和关键技术、满足快速发展的数据中心和云计算的需求,AMD将重新获取企业和数据中心服务器市场的份额。

这份路线图可谓喜忧参半。双路和四路市场上完全没有看到压路机(Steamroller)的影子,整个2014年仍然还是打桩机(Piledriver)。2014年季度虽然会推出新的“华沙”(Warsaw),但怎么看怎么都是个马甲:32nm工艺、12/16核心都和现在的Opteron 6300系列没什么区别,顶多也就是优化一下提升提升频率吧。

这似乎也预示着,明年的桌面市场上高端也没什么动静,压路机不会自个儿开过来。

单路市场倒成了重中之重,并且是双线齐飞。“柏林”(Berlin)将在2014年初登场,取代Opteron 3300系列,这显然就是桌面Kaveri APU的翻版,同样是28nm工艺、压路机CPU架构(多四核心)、支持HSA异构架构应用,而且除了APU,也还会有不带图形核心的独立CPU(屏蔽而已)。

AMD称,柏林的每瓦特浮点性能将可以达到现有端型号Opteron 6386 SE的几乎八倍。这么看压路机加异构计算确实会很猛。

值得关注的是“西雅图”(Seattle),因为它将是AMD的款ARM架构产品,也号称是业内一款来自久经考验服务器处理器厂商的64位ARM架构服务器SoC,此外还会是AMD款直接在芯片内整合SeaMicro Freedom Fabric密集计算互联系统的处理器,并整合了10GbE以太网控制器。

西雅图采用SoC单芯片设计,基于ARM 64位ARMv8架构的高性能版本Cortex-A57,拥有8、16个核心,主频可以达到或者超过2GHz,支持多128GB DRAM内存,还具备大量可以降低CPU占用率并提高能效的减压引擎(offload engine),并支持服务器加密、压缩。

它会取代发布不久的Opteron X2150/X1150,后者基于Kabini APU。

AMD将在2014年季度试产西雅图,下半年正式发布。

标签: Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续