详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD新款ARM服务器挑战英特尔
新浪科技    发表于   2013-06-19

AMD周一发布了三款服务器处理器,旨在向竞争对手英特尔发起挑战。这三款处理器分别为Berlin(柏林)、Warsaw(华沙) 和Seattle(西雅图)。其中Berlin主要面向数据中心市场,处理一些如Web托管等基本任务;Warsaw主要针对低价高功能服务器市场;而 Seattle是AMD首款基于ARM架构的服务器处理器。

当前,英特尔在服务器处理器市场的份额超过95%。而AMD希望通过这三款新产品从英特尔手中抢夺更多市场份额。

AMD服务器业务主管安德鲁·菲尔德曼(Andrew Feldman)称,AMD此次推出的基于ARM架构的服务器处理器十分适合谷歌、Facebook和亚马逊等公司使用,因为这些公司需要使用大量服务器来处理用户请求,如电子邮件、网站登录等任务。

菲尔德曼称:“5年前服务器市场十分乏味,但我们认为这将是科技产业的战场之一,将会出现新的赢家和输家,从而改变现状。”

AMD称,基于ARM架构的AMD芯片将于2014年上市。菲尔德曼预计,ARM架构处理器终将赢得2位数的市场份额。菲尔德曼还称,AMD能够根据特定客户的软件而定制ARM架构处理器,这是英特尔不会做的事情。

调研公司Mercury Research分析师凯夫·克里克(Cave Creek)的数据显示,截至2012年底,AMD在基于PC处理器的服务器市场的份额为4.3%,而剩余大部分份额被英特尔占有。

标签: Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续