详情页
首页>资料大全>企业资讯
NVIDIA向ARM厂商开放Kepler显卡授权
mydrivers    发表于   2013-06-20

CPU核心数量大战不知道在什么时候就从x86领域延伸到了ARM领域,导致现如今的智能手机几乎都以配备四核处理器为荣。事实上对于目前的Andorid智能手机来说,绝大部分CPU的性能均够用了,更缺乏的其实是GPU的优化。

华为的海思K3V2就是一个很好的例子,虽然CPU性能尚可,而且GPU的理论性能也很强大,但由于其搭载的Vivante GPU过于小众化,导致游戏厂商对此优化不多,所以实际性能方面饱受诟病。

在《江湖门派镇山之宝 五大移动GPU厂商论剑》一文中我们为大家介绍了几家目前主流的移动GPU厂商,要说在这些厂商中技术实力为雄厚的就是NVIDIA了,毕竟它在桌面领域已经发展这么多年了。不过NVIDIA旗下的移动GPU一直都只用在自家的Tegra系列处理器上,虽然优化程度不错,但总的市场占有率并不是很高。

NVIDIA今天在其官方博客上发文称NVIDIA在今后将会向第三方ARM处理器厂商开放Kepler GPU授权,并且称赞Kepler是目前世界上先进、强悍的GPU,不仅支持DX11以及OpenGL 4.3,同时还支持GPGPU通用计算。

事实上这也不是NVIDIA次开放GPU授权了,在博文中NVIDIA就表示之前的PS3主机就是采用了NVIDIA授权的GPU,而NVIDIA每年则能够从PS3上获得高达2.5亿美元的收益。

Kepler架构是目前NVIDIA的主力产品,产品涵盖桌面、笔记本以及专业显卡领域,但在ARM领域还没有闯荡出名声,NVIDIA自家要到明年的Tegra 5(Lgoan)处理器上才会搭载Kepler GPU。

目前还不清楚究竟有哪些厂商获得了Kepler架构GPU的授权,但想必产品快也要到明年才会出现,毕竟连NVIDIA自己都还没有用上呢,岂能让别人抢先了?获得Kepler GPU授权的厂商能够得到来自NVIDIA的诸多帮助,以确保他们能将Kepler GPU集成到他们的芯片上。

除了Kepler GPU架构之外,NVIDIA还表示“视觉计算专利技术”也会向第三方厂商开放。

究竟是哪家厂商能够率先获得授权呢?让我们拭目以待吧。

标签: Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续