详情页
首页>资料大全>企业资讯
IEEE华宁:智能电网的发展及标准制定的重要性
中国电子网    发表于   2013-06-20

设想一下,在今后的自己家里能够有一个小型的发电厂,不但可以自己供电还可以把多余的电储存起来销售给需要的人或单位,这样的电网系统在不久的将来就要实现了。

 

智能电网示意图

智能电网通常来说就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”。IEEE(国际电力与电子工程师协会)中国区首席代表华宁先生说道,智能电网是把新型的通信IT技术运用于电网领域,提升电网的可靠性,避免大范围类似停电事件的发生;其次提升电网的安全性,目前互联网以及网络设备已经大量应用在电网领域中,而电网对于国名经济的发展有着重要影响的作用,电网的网络安全在世界各国都受到广泛的关注和重视。目前黑客和网络安全一直是大众关注的话题,甚至上升至国际间的问题,这促使电网向更安全的方向发展。再而,由智能电网带来我的新的商业模式。新型的可持续能源,包括风电,太阳能,燃料电池等具有较强的不确定性,而电力的使用是一个持续的过程,这和新能源的不确定性存在的矛盾如何被化解是智能电网的特性之一。用电客户的参与同样是智能电网的一个重要的

 

IEEE中国代表处首席代表、中国区总监华宁

华宁先生指出我我国的智能电网的发展与西方国家的主要区别在于我国注重输电环节的发展,而西方国家侧重配电发展。我国的光伏产业的蓬勃发展大大为智能电网的发展提供了坚实的物质技术基础,推进我国的智能电网发展走在世界前列,同时将光伏技术与智能电网融合是全球智能电网需要共同面对和攻克的难题。

随着智能电网的蓬勃发展,与智能电网产业息息相关的电力企业、供应商们熟悉的传统原则已经受到了挑战。为了实现智能电网长期、有序、协调发展,一个统一的技术标准必不可缺。而对于处于发展中的微电网等技术来说,技术标准则显得更为重要。IEEE在7年之前就开始对智能电网的整个体系架构标准进行了标准的规划制定。其中在2011年底完成的IEEE2030标准是典型的IEEE对智能电网的结构,技术,运作进行判定的标准。这些标准在都能在IEEE网站下载,这位受众提供免费的优质服务。

近年来,中国越来越重视智能电网标准的制定,同时,包括国家电网等企业已参与到国际标准的制定与发布中。两年前国家电网公司与IEEE签定了全面的战略合作协议,双方共同合作推进智能电网在中国以及在全球的发展。协议签定后,国家电网公司通过IEEE发布了多种智能电网的标准,其中IEEE P2030.3、P1860、P1861、P1862四项标准均由国家电网公司进行主导. 华宁介绍,IEEE标准协会是个历史悠久的组织,过去一直是以欧美国家的参与为主,中国企业接受标准的方式是拿来主义,随着中国经济发展水平的提高,企业自主创新能力的提高,企业对标准的需求也越来越高,因此,中国公司已不单单是采用IEEE的标准,而是加入到IEEE直接参与标准的制定,并在标准的制定中把企业自身的技术特点、国家的特殊要求直接反映到标准之中,不仅满足中国的标准需求,还使标准更具有国际性。如今,中国企业在标准制定过程中,已完成了从跟随到参与再到主导的过程。可以说,以中国目前的经济发展和科技水平,如果某一个重大的标准没有中国的参与,就很难称的上是国际的标准。

标签: Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续