详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果新Air对决视网膜屏Pro 配Haswell优势明显
腾讯数码    发表于   2013-06-20

搭载英特尔第四代酷睿Haswell处理器的苹果MacBook Air已经上市,所以很多用户都在新款的13英寸MacBook Air和拥有视网膜屏幕的MacBook Pro之间纠结。前者拥有超长的电池寿命和经典的流线型超薄机身,后者则拥有令人惊叹的屏幕显示效果,所以今天,我们要来帮助你在这两款都十分出色的笔记本电脑中做出选择。

机身设计

2013款的13英寸MacBook Air尺寸并未发生变化,依旧是227×325×17-30毫米、重1.32千克,但依然是目前轻薄的13英寸笔记本之一;而MacBook Pro的机身则较厚,为19毫米,不过它的整体尺寸要比MacBook Air更小一些,大家可以参考下面的对比图片。重量方面,自然是MacBook Pro稍重一些,但仍具有较好的便携性。当然,两款笔记本都谨遵苹果的设计美学:坚固的铝镁合金机身、手感良好黑色的键盘和触摸板。

获胜者:MacBook Air赢得了这一轮的胜利,因为它是如此轻薄,将它放在包里几乎不会注意到它的存在。

显示效果

屏幕显示效果方面,其实基本上不存在竞争。MacBook Pro的Retina视网膜屏幕拥有2560x1600像素的超高分辨率,经过优化的文字和图标显示效果十分细腻,并且在Mac App Store中,已经有超过250款为高分辨率屏幕优化的应用程序,其中包括主流的Photoshop CS6,、Tweetbot、真实赛车2等。而新款MacBook Air为了保持长久的续航能力,仍然使用了1440x900分辨率的屏幕,显示效果稍逊一筹。

另外,MacBook Pro的Retina视网膜屏幕也拥有更高的亮度(313勒克斯),高于MacBook Air的263勒克斯。虽然视网膜屏幕稍有反光现象,但是提供了更好的对比度和色彩饱和度。

获胜者:MacBook Pro的屏幕更清晰更明亮,轻松赢得了本轮对比。

接口和外接显示器支持

新款MacBook Air的接口也与去年的款式相同,拥有两个USB 3.0接口,1个Thunderbolt接口和一个SD读卡器。相比之下,13英寸的视网膜MacBook Pro则拥有2个USB 3.0接口,两个Thunderbolt接口,一个HDMI接口和一个SD读卡器。另外,MacBook Air可以支持外接一个分辨率为2560x1600像素的显示器,而MacBook Pro则多支持两个。

获胜者:显然,机身较厚的MacBook Pro拥有更丰富的接口设计,外接显示器性能也更好。

性能

的MacBook Air配备了一个1.3 GHz主频的英特尔Haswell 低电压版处理器,4GB内存和新的固态硬盘(基于PCI Express)。虽然处理器主频看起来比前作的1.8 GHz更慢,但实际上Haswell的每个时钟周期可以完成更多的工作。此外,新MacBook Air还拥有更快的硬盘传输速度和性能更强的英特尔HD 5000显卡。13英寸的MacBook Pro则配备了全电压的、第三代的2.5GHz主频英特尔酷睿i5处理器,8GB内存和128GB的固态硬盘。

通过性能测试对比可以看到,新款MacBook Air的Geekbench跑分成绩为6769分,而MacBook Pro则为6760,考虑到这是低电压版处理器VS全电压版处理器,所以还是Haswell处理器的性能更强大。同时,新款MacBook Air的固态硬盘传输速度也要更快,达到了242MBps远高于MacBook Pro的196MBps。

文件传输性能对比

英特尔HD 5000显卡是否比4000显卡拥有更好的性能?这个问题有点复杂,考虑到这并非是两款同类机型的对比。那么在Cinebench跑分中,新款MacBook Air获得了21分的成绩,相比MacBook Pro差了17分。运行《魔兽世界》游戏,新款MacBook Air在1440x900分辨率下的帧速率为26fps,而MacBook Pro仅为16fps。

《魔兽世界》帧速率成绩对比

获胜者:搭载Haswell处理器的MacBook Air在实际应用中的性能更好,MacBook Pro则在跑分测试中更强一些。

电池寿命

英特尔Haswell处理器的一大改进便是提供了更长的电池寿命,同时新款MacBook Air还内置了容量更大的电池,所以在续航能力测试中(通过WIFI上网)获得了11小时40分钟的使用时间,而MacBook Pro仅为7小时38分钟。

获胜者:新款MacBook Air将近12个小时的连续使用时间令人印象极为深刻。当然,如果MacBook Pro也升级到Haswell,续航能力将会更好。

价格和性价比

便宜的MacBook Air配备了一个1.3 GHz的英特尔酷睿i5处理器、英特尔HD 5000显卡、4GB内存和128GB的固态硬盘,售价为1099美元(约合人民币6734元);而视网膜MacBook Pro则为1499美元起售(约合人民币9185元),包括一个2.5 GHz的英特尔酷睿i5处理器、8GB内存、128GB固态硬盘和英特尔HD 4000显卡。

获胜者:新款MacBook Air,虽然我们更喜欢视网膜屏幕,但是无疑便宜的Air性价比更高。

可选配置

新款的MacBook Air可以选择1.4GHz主频的低电压版英特尔酷睿i7处理器、8GB内存,另外高配型号还可选择升级到512GB的固态硬盘。

而MacBook Pro的定制性则更加丰富,可以选配3GHz的酷睿i7处理器以及768GB的固态硬盘。

获胜者:MacBook Pro的定制性更广泛。

总结

标签: Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续