英特尔亚太研发中心总经理何京翔在大连软交会上表示,英特尔不止关注硬体设备的发展,在部件到应用上也做出许多贡献。
何京翔介绍说,「英特尔在Linux、大数据方面都做出了自己的贡献。英特尔刚刚推出大数据发行版,并在北京有云计算创新中心」。英特尔在中国有开源技术中心,共有200多个工程师。
他同时表示,面对竞争日益激烈的全球市场。英特尔的主要战略之一是要植根中国,与中国的企业与政府合作,推动双方实现共同发展。(瑞天)
以下为演讲实录:
何京翔:尊敬的各位领导、各位嘉宾,非常高兴一年以后我又回到大连,出席我们的软交会,我记得一年前的时候,我当时讲的是我们新的一些移动互联时代 的一些产品,我当时讲了我们的超级本,我当时用了几个词,叫轻、薄、快、活、久,现在我真的拿了一个产品,我们去年下半年出的产品,是英特尔公司和联想合 作做的产品,真的做到了,非常轻,非常薄,非常快,而且做到了非常的灵活,所以就二合一了。所以,我们去年讲的轻、薄、快、活、久这几个字已经成为了现 实,也就是说,非常轻、非常薄、非常快,而且可以持续非常久,充一次电可以7个小时,我用这个去上班,基本上白天不用带充电器,去年讲的故事现在已经变成 现实了。
还有一个东西给大家展示一下,去年是英特尔手机的元年,我们去年讲的很多故事今年都变成现实了。还有平板电脑,我去年讲的故事,今年都变成现实了。
今天我要讲,我们在中国已经将近30年的发展,我们在中国有什么样的战略,怎么样来迎接智能的时代,英特尔作为一个计算公司,有什么样的战略和中国一起成长、一起发展?
我还要回到我去年谈到的英特尔的愿景,这是英特尔十年的愿景,我们依然是怎么样用计算技术,发展计算技术,来改变您的生活,让世界更美好,这个愿景是英特尔2010年以后,到2020年,以及今后很长一段时间都会坚持的一个目标。
那么,具体在中国,我们用什么样的策略去实现这样的愿景呢?我们可以先回顾一下英特尔在中国发展的理事。早在1984年、1985年英特尔进 入中国的时候,我们开始把中国作为一个市场,然后我们发现中国有很多的很有技能的工人,然后我们把制造业,把组装厂拿到上海,后来拿到成都,90年代中期 的时候,我们又把研发的人员放到中国,开始在中国做研发,经过十几年的研发沉淀以后,我们现在的研发人员已经是世界级的,我们已经到了一个什么程度呢?可 以说现在是在中国创新,为了世界的IT企业做贡献。所以,我们有了这么一个发展过程,30年下来的发展过程,我们认识到一点,我们的发展是离不开中国的发 展的 ,所以我们其中的一个主要战略之一是要植根中国,跟中国的企业合作,跟中国的政府合作,实现共赢。
这是点。那么,合作有哪些方向?我们看到了,在中国政府,有很多智慧城市、平安城市、智能交通,环境现在是一个问题,怎么用IT技术实现环 保的监控,未来的教育和医疗在哪些方面能用IT技术,我们非常重视在这五个方面和中国的企业合作,做适合于中国市场的解决方案。
所以,第二点就是面向中国来研发我们的技术,和中国的企业合作,做适合于中国的解决方案。
下一点是我们战略的第三条,也就是说,我们中国有13亿的潜在的客户,而我们中国有自己独特的文化,有自己的使用方式和应用,在这样一个环境里 面,我们怎么样让人机融合,能够让我们的晶元技术能够好的实现计算体验,也就是说怎么样能够使我们的软体、硬体能够融合在一起,能够给我们的用户提供 好的体验,所以在这个情况之下,我们要看到,我们新的体验,不光传统PC的时候,只有windows, 和中国的软体厂商合作,达到的效果好,在这方面怎么主动的去构建我们的夥伴关系,使得我们能够给用户提供好的体验。
那么,对于英特尔来说,合作是有本钱的,我们在五个方面有非常好的创新能力,首先在用户体验方面,我刚才画的倒三角,我们现在在研发的时候,已 经把它置于高于软体开发和硬体开发之上,我们有非常好的用户体验团队,有高端的开发能力和创新能力,包括我刚才展示的去年图片的东西,现在已经实实在在的 拿在我手里,每天使用的东西。 做解决方案的时候是端到端,我们有很多创新举措,特别是中国团队,我们在这两方面有非常好的业绩,首先前面这三个根源,在计算技术上, 在半导体计算技术上的创新,是前三个创新的动力。我们有五大创新能力,这对英特尔来讲,对这个市场来讲,是非常有价值的。
作为一个从事软体行业,在英特尔所谓的更多的像硬体公司里面,主要任务是做软体,我在公司扮演什么样的角色呢?首先跟公司其他部门一块共享这样 一个愿景,在愿景的前提之下,跟公司的其他部门一起,共享公司在中国的战略,同时我们还要在技术开发商有自己的特色,就是说不光硬体,还有软体,还有端到 端的考虑。
再就是,我刚才讲过,英特尔的成功,很重要的一点是生态系统的培育,我们需要和合作夥伴一起制造双赢或者多赢的局面,使得能够把解决方案做大做强,这三个方面我们都需要有自己的努力。
个愿景和战略上我讲了,就不再多讲了。技术创新上怎么考虑呢?解决方案的时候要考虑端到端,也就是说,在互联网、物联网,以及移动互联的时 代,我们有很多不同的设备,这样设备的互通、互联和远程管理需要标准,需要很多的技术来实现,就是你有不同的设备,怎么样设备之间实现互动互联,设备远程 管理是安全的,是私密的,还有数据的采集和传输有多少放在边缘,多少放在后台,这个需要平衡,不可能把所有采集的全放在后面去,对后台的压力很大,对网路 的压力很大,又不可能把所有的东西放在边缘,那样就不是集中的系统,所以这里面有很多技术问题要解决,再就是数据集中起来怎么办?也就是这次会议的主题, 大数据处理,大数据处理和分析, 我们在这方面做了很多有益的工作。
在中国,我们把这些理念拿在一起,我们在北京有云计算创新中心,把不同的软体和硬体等不同的组成部分,搭在一起,让它看到典型的数据中心是什么 样子的,在这里可以跑一些用户的概念应用,可以做一些新的技术的尝试,我们可以在不同的行业里面,比如智能交通里有什么典型的数据,在媒体应用里面,数据 是什么样的特性,我们在这里面可以做一些典型的案例分析。
分析的结果是我们提供一个平台,提供一个参考设计,使得想做这些方面的不论是软体商还是OEM,他们可以对我们的方案更好的了解,变成我们未来合作的一个契机。
另一方面,大家知道英特尔更多的是硬体,其实英特尔更多的还有一个方面,可能大家知道的不是那么多,其实英特尔是一个开源的软体公司,我们在各 个层次,从部件到应用,中间件这一层,都有我们的贡献,大家都知道LINIX,在大数据方面,英特尔刚刚推出了大数据的发行版,在这些方面我们都有贡献, 我们远远超出了传统上定义的硬体公司的概念,我们实际上已经变成一个世界一流的开源的软体公司。我们在做硬体的基础之上,我们不仅是一个世界一流的晶元公 司,一流的硬体公司,同时也是世界一流的开源软体公司。
具体到中国的团队来看,我是英特尔亚太研发中心的,我们怎么样实现中国创造服务世界理念的呢? 我们在中国有一个非常强大的团队,有开源技术中心,一共有200多个工程师,我们这个团队已经成为了世界级的团队,而且在亚太研发中心,我们有七位英特尔 的首席工程师,大家可能不太了解,英特尔首席工程师在英特尔是非常高的技术等级,需要通过全球的竞争才能获得的职位,我们在中国的亚太研发中心有七位首席 工程师,这七位工程师全部是中国一流大学毕业的,都是土生土长的工程师,不断通过亚太研发中心项目的历练,他们已经成为了世界级的研发人员,能够引领世界 级的项目。
我们这个研发中心,一方面是研发在中国,服务于世界,另一方面也是把本地的人才培养成世界一流的人才。
后我想讲一下我们的生态系统,在中国,我们和不同的软体行业都有非常系统的、广泛的合作,合作的目的是通过我们的合作夥伴能够把市场做大做 强,我们支持不同的软体操作系统非常多,包括LINIX、windows、安卓,不管传统的PC还是新生的互联我们都支持、都合作,已经超过传统的PC或 者伺服器的范畴。
根据我刚才讲的东西,我稍微总结一下,英特尔现在定位已经不再是一个硬体的公司,而是怎么样通过计算技术来改变人们的生活,使世界变得更美好, 在这样一个愿景之下,我们在中国制定了三个:个是植根中国,相信中国的环境,相信中国的雇员和合作夥伴,我们要跟他们一起合作共赢;第二要顺势而为, 要利用现在国内的一些政府的计划,包括智能城市、教育、医疗等方面,怎么样把我们的技术服务于国家的战略上,另外一方面,面临我们这样13个亿的潜在的客 户,怎么样把我们新的解决方案,新的设备,提供好的用户体验,一定要软硬结合,体验至上。
当然,我们做一切的前提是我们有非常强的创新能力,用户体验的创新、设备的创新、云计算的创新、计算资源和制造技术方面的创新,这五个创新,我们才能说我们能够植根中国,能够跟大家一块合作共赢,谢谢大家!