OFweek电子工程网 讯:DRAM内存市场一度供过于求,价格下滑,不过,这一市场已经趋于成熟,因此,它仍能保持一定方式的增长。
随着PC向后PC设备时代演进,作为重要部件的RAM内存市场曾经经历剧烈变化,不过,IHS研究机构近发布的一份报告显示,尽管存在一定的挑战,不过,这一市场已经走向成熟。
一个挑战是如何在PC销售低迷的背景下控制内存的产出。IHS数据显示,DRAM晶圆(300毫米等效晶圆)产量在2008年达到1640万的高峰,从那时起, 内存产量 持续走低。今年,内存产量预计下降24%, 晶圆产量 为1300万。
降低产量对内存行业有利,它可以平衡供应与需求。IHS认为,相对于需求,内存行业现在故意削减产量可以维持产品价格的稳定。
季度,DRAM行业的收入达到两年来的,这要得益于服务器PC以及移动PC内存的需求增长。3月,4GBDDR3内存模块的价格涨到23美元,
去年12月的价格为16美元。IHS认为,这一涨幅不同寻常的大。
IHS首席内存分析师MikeHoward表示:“DRAM行业近年来面临大挑战,比如供过于求,需求降低等。这导致产品价格不断下滑,企业收入降低。不过,该行业已经进入成熟期,这让它在严峻市场环境下仍能保持增长。”
除了需求在降低,内存的使用也在变化。10年前,65%的DRAM内存用于台式机和笔记本电脑当中,现在,这一数字已经跌到50%以下,预计到明年底,这一数字将继续下滑到40%。而智能手机手机和平板电脑等移动设备对内存的需求正在增长。
(图:IHS内存晶圆产出预计)
IHS还指出,内存行业内部也已经发生了很大变革,象德国的Qimonda以及日本的Elpida,不是破产就是被人收购。到今年底,预计仅有3大厂商存在:韩国的三星和SKHynix,美国的Micron科技。