详情页
首页>资料大全>企业资讯
超级WiFi或成推动宽带中国战略重点
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-21
  • 到2020年,我国移动通信总共需要1700MHz~2100MHz带宽频率,由此推算,我国届时将存在约1000MHz的频率缺口。

    在无线网络发达的时代,随时随地搜索免费WiFi,已经成为许多人的习惯。咖啡店、机场这类公共场所通常能够让人们享受到随时接入互联网的便捷,越来越多的各类智能移动设备正在抢占WiFi资源。传统WiFi所能覆盖的范围有限,限制了移动生活的便捷性。同时,无线热点的增多还会带来相互干扰问题,进而影响无线网络速度。因此,人们需要覆盖范围更广、速率更高的无线宽带网络,而 超级WiFi 技术正在让宽带互联网无处不在的梦想接近现实。

    超级WiFi提升区域宽带网络服务

    超级WiFi的覆盖半径为数公里,能够进入建筑更深处,从而提高区域性宽带网络为更多用户提供服务的可能性。

    超级WiFi由FCC(美国联邦通信委员会)提出,指的是将电视未使用的空白频率资源授予无线宽带网络使用,并命名为超级WiFi。它基于IEEE 802.22或IEEE 802.11af标准,采用 OFDMA和认知无线电等关键技术。超级 WiFi不是严格意义上的 WiFi网络,从频谱资源的角度看,两者使用的频率完全不同。理论上,超级WiFi传播距离可达160公里,但由于实际操作中的一些限制,这种无线网络的覆盖半径为数公里,能够进入建筑更深处,从而提高区域性宽带网络为更多用户提供服务的可能性。

    超级WiFi旨在验证在白频谱频段上的新服务不会干扰电视信号。所谓白频谱是指被分配做电视广播使用,但实际未被使用的频谱资源。被分配用于电视广播的频段,基于技术的原因,会在频段或频道之间配置空白保护频段。不过,大部分的白频谱会自然出现在两个已使用的频道之间,因为在地理相近的地区同时使用两个相临频道会对两者都产生破坏性的干扰。除了因技术理由指配的空白频段外,也存在某些从未被使用过的频段,或因为技术演变而释放出来的频段,例如广播电视由模拟向数字化整体转换空余出来的数字红利。

    美国多方推动超级WiFi发展

    超级WiFi在美国的快速发展是监管机构、高新科技公司和研究机构共同努力的结果。

    2006年,微软、谷歌、戴尔、惠普、英特尔、飞利浦、Earthlink和三星等公司组成了白频谱联盟(White Spaces Coalition,WSC),该组织的成立旨在获得FCC对白频谱使用授权。

    2007年3月,微软向 FCC提交了一项无线宽带传输的原型机(运用认知无线电技术,还未标准化)报告,但FCC在7月底给出的结论认为,该原型机在工作过程中,可能干扰未来数字广播电视信号的传输。微软随即在 8月 13日再度向FCC提交一份数据,声明该原型机运作顺畅,并表示 FCC原先得出的测试结果,系原型机的扫描仪破损之故。同年 12月,谷歌公司向FCC提交测试报告,测试结果显示良好。

    2008年10月5日,FCC发布了一份由Adaptrum、The Institute for Infocomm Research、摩托罗拉和飞利浦电子提交的《电视频段白频谱设备原型机性能评估》报告。该报告称,测试设备已经达到了测试标准。2008年11月14日,FCC发布《第二份报告和命令以及意见和命令备忘录》,通过了免许可使用电视白频谱频段的规则。

  • 标签: 超级WiFi ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续