详情页
首页>资料大全>企业资讯
罗姆开发出同时实现业界电压与低电阻的双电层电容器并实现量产
EEWORLD    发表于   2013-06-21
    日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出轻薄型高输出的双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor:EDLC)。

    本产品在2.7V的基础上,成功实现了业界的电压(3.0V)。另外,通过减少各种电阻因素,内部电阻仅为25mΩ(0.7F时)。因此,既实现了高电压,又兼顾了低电阻。

    本产品预计2013年6月份开始出售样品(400日元/个),2014年1月份开始暂以月产30万个的规模投入量产

     根据罗姆调查(截至2013年6月14日)罗姆正在致力于加强打造传感器网络,于是着手开发有望作为其辅助电源大展身手的EDLC的开发。EDLC与以往使用的电容器相比,具有体积小、容量大、输出功率高的优点,不仅可以作为数码摄像机等的LED闪光灯用辅助电源,而且作为智能仪表等的控制设备中的微控制器和存储器的备用电源备受瞩目。不仅如此,由于安装面积的日益小型化,对EDLC的高电压化需求日益高涨。

 

 

    此次,罗姆通过材料的选择与工艺,成功实现了业界的电压。另外,通过优化集电极的表面处理,成功将电阻因素之一的接触电阻几乎变为零,内部电阻也仅为25mΩ(0.7F时)。通过这些努力,同时实现了更高电压与更低电阻,从而可以为更广阔的用途提供解决方案。

    不仅如此,采用超薄型铝层压封装,使高输出成为可能,非常有助于在小型设备中的搭载使用。

    今后,罗姆将充分利用IC、LED以及各种模块技术,继续为LED原件与EDLC相结合的LED闪光灯模块产品等、包括外围电路在内的应用提供解决方案。另外,罗姆针对在工业设备和汽车领域等作为蓄电元件备受期待的市场,正致力于实现更大容量。

 

<特点>

产品阵容强大,不仅有低电阻/高电压型,还有高温型!

在此次的VR系列和SR系列之外,又新增高温型。

<规格>

通过降低内部电阻,实现更高输出

通过优化集电极的表面处理,使接触电阻几近为零,同时,通过改善粘结剂材料和高温处理等,提高了活性物质之间的粘结性,从而实现了更低电阻。

 

<使用用途例>

1)      峰值辅助

LED闪光灯等突然需要很大电压负载时,有时会发生电源电压瞬间下降、电池没电的情况,通过EDLC补充这种瞬间增大的负载,抑制供给电压的下降。另外,使用辅助电源还可延长使用时间,或减少主电源的容量从而实现小型化。

 

 

 

 

 

 

 

2)      电池辅助

针对各种原因引起的短暂停电或电压变动及骤降,通过瞬间释放EDLC中储存的能量,防止设备停机或误动作。电脑等有时会因死机强制断电,非常适合作为防止这种瞬间断电时的SSD等损坏用的电源辅助。

 

 

 

 

 

标签: IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续