详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通发布骁龙200系列新处理器 支持WP8平台
集微网    发表于   2013-06-21
美国 高通 公司今天宣布,其全资子公司美国高通技术公司将扩展 骁龙200 系列处理器,新增六款双核及四核处理器,从而增强其入门级产品阵容。新增的骁龙200处理器采用28纳米制程工艺制造,集成对中国和其他新兴市场非常重要的关键调制解调器技术,包括支持HSPA+(数据传输速率达21Mbps)和TD-SCDMA。全新骁龙200系列处理器(8x10和8x12)及相应的参考设计(QRD)版本预期将于今年晚些时候面市,旨在为大众市场智能手机带来更强大的性能、图形丰富的游戏体验和先进的多媒体功能。

新增的处理器实现了强劲的多媒体能力和调制解调器技术的结合,并提供更长的电池续航时间。这些处理器将支持800万像素的后置摄像头和500万像素的前置摄像头,单一平台支持双卡双待、双卡双通和三卡三待等各种SIM卡组合。骁龙200系列的产品内置Adreno 302 GPU ,提供同级的图形性能;集成了iZat定位功能,支持快速充电1.0技术,支持的Android、Windows Phone和Firefox操作系统,支持RxD,通过单一的多模调制解调器提供更快的数据传输、更低的掉线率和更好的网络连接。

美国高通技术公司还将发布这些全新处理器的QRD版本。QRD计划向客户提供美国高通技术公司的技术创新、差异化软硬件、便捷的定制选项、满足地区运营商需求的预测试和预验证,以及由硬件元器件供应商和软件应用开发商构成的完整生态系统。通过QRD计划,OEM厂商可以快速推出面向价格敏感的消费者的差异化的智能手机。截至目前,美国高通公司已与40多家OEM厂商合作,在17个国家发布了250多款基于QRD平台的产品。







标签: 高通 骁龙200 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续