详情页
首页>资料大全>企业资讯
监控模式多样化 智能监控深入模式创新
安防知识网    发表于   2013-06-21

    监控模式多样化

    人、车聚集的场所周边均为拥堵、违法停车、刑事治安多发区域,传统固定式监控违法抓拍设备通过视频分析或线圈检测等技术监测特定断面通过的车辆,具有图像成像稳定可靠优点,但存在抓拍范围小,位置固定,容易被社会车辆特意绕开等缺点。

    图像智能分析技术不断成熟,为“可控式、移动式、手机式”违法抓拍提供机遇,其有抓拍范围大、灵活便捷等先天优势。通过固定式与“可控式、移动式、手机式”智能监控系统相互补充,可构建形成全方位立体抓拍系统,实现全天候无死角监控。

    规则机制多样化

    在图像分辨率、设备性能提升、智能技术成熟的基础上,综合智能监控系统在具备传统闯红灯、逆行、超速等功能,向着违章调头、违章停车、公交专用道限行、压线、拥堵、抛洒物等违法综合功能多样化方向发展,可有效包容各种交通违法行为。

    设备功能归一化

    智能综合监控系统设备在具备多车道,多规则、全天候分析检测的同时,集图像取证抓拍、压缩合成、高清录像、数据传输、系统运维等功能于一身。具有“多模式、多目标、自动化”特点并兼顾“图像监视功能”与“数据检测功能”双重要求的高清违法停车检测系统是可控式前端设备功能归一化的典型代表。

    绿色节能与环保

    智能城市的建设智能、绿色、低碳是根本,道路交通违法抓拍系统采用视频非接触式触发,闪光灯多模式下的不炫光控制,宽温低功耗的服务器等有效诠释绿色节能与环保的理念。

    未来预期与实现

    视频信息量越来越大、基于视频的用户决策越来越多,如何实现就视频信息的安全可靠进行备份、高效提取是智能分析技术与企业发展的机遇。

    1、海量视频备份存储与管理

    视频高清化就传输带宽、存储空间与处理效率方面提出更高要求。负载均衡、集群与虚拟化技术实现大规模实时与历史视频高效管理;铺设可靠光纤骨干与毛细网络提供可靠路由;建设基于图像的IDC满足海量存储空间;组建专业服务团队、具备丰富项目经验与资源是企业未来基于图像运维服务的优势体现。

    2、海量视频浓缩、摘要与分析

    海量的视频,有价值信息的只是其中很小的一部分。如何基于智能分析的提取,挖掘是一种挑战,也是一个难得的机遇,这种需求对于解决方案提供商来说未来的监控将“由事后处理到事前处理、被动监控向主动监控”的转变。

 

标签: ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续