|
Gartner 研究显示,
Imagination
是的 IP 供应商中增长快速的公司
Imagination Technologies 宣布,该公司增长率居 2012 年的 IP 供应商之首,增长率为整体设计 IP 市场增长率的三倍之多。市场研究机构 Gartner 在 2013 年4 月2 日发布的《市场占有率分析:2012 年全球半导体设计 IP 市场》报告中指出,2012 年全球第三方半导体设计 IP 市场增长率为 11.2%,而 Imagination 的增长率高达 36.4%。日前被 Imagination 并购的 MIPS 科技,其2012 年增长率也同样超越整体市场,为17%。 根据 Gartner 的报告,连续六年来,Imagination 一直是全球第三大的设计 IP 供应商,而且每年的市场占有率均持续增长。MIPS 则位居第四,两家公司在设计 IP 市场的市占率总共为11.3%。 Imagination 营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“就单位出货量而言,Imagination 的 PowerVR GPU 和视频处理器已经遥遥业界。在并购 MIPS 科技后,Imagination 真正地进军 CPU 市场 —— 这是占设计 IP 市场中比例的市场领域。MIPS CPU 是专为性能、小面积和低功耗所设计,能为许多重要市场带来真正的另一种技术方案选择。随着 PowerVR 和 MIPS IP 系列产品扩大到新的应用领域,以及 Ensigma 通讯和 Flow 云端 IP 的强劲增长需求,我们将能通过为客户的下一代 SoC 设计提供群伦的 IP 组合,持续在 2013 年再创佳绩,并进一步提升整体市场占有率。” |