详情页
首页>资料大全>企业资讯
Ener1为混动公交车研发新储能系统
互联网    发表于   2013-06-24

    Ener1旗下电池制造厂EnerDel近期发布了PPA 300-689 Vigor 能量储存系统(Energy Storage System,ESS),该系统可用于艾里逊混合动力公交车(Allison hybrid buses)中。

    艾里逊混动公交车的动力总成中原本采用的是镍氢能量储存系统。而PPA 300-689 Vigor 系统能够提供更高效地为该车提供动力。

    PPA 300-689 Vigor 能量储存系统与镍氢能量储存系统采用相同的工作电压、局域网控制网络以及安装节点。因此,在替换镍氢系统的过程中无需经过任何改动便可直接安装。此外,新的系统额定功率达到19千瓦,其中可用功率为16.9千瓦,后备功率为2.1千瓦,与镍氢系统相比,可用功率提升幅度超过2倍,备用功率提升幅度则超过4倍。更高的额定功率能够使系统的工作时间更长,并且能够提供更长的行驶里程和更高的能源效率。

    EnerDel首席执行官表示,新的解决方案为北美范围内超过6,000辆混合动力公交车带来了福音,因为这些车中大部分的能量储存系统已经达到或超过了保修期限,需要更换。PPA 300-689 Vigor 能量储存系统是一个完美的可替代方案。

    目前,PPA 300-689 Vigor 系统搭载于北美各大城市的混动公交车中,并经过了几千英里的实地测试,其中还包括路况险恶的丘陵地带(行驶途中需要消耗更多的电能),测试结果表明,新系统在这些地区工作时,表现依旧良好。

标签: IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续