详情页
首页>资料大全>企业资讯
Altair将LTE+芯片组集成到君正“冰淇淋三明治”平板电脑
华强电子网    发表于   2012-02-24

 

Altair 半导体、美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 和君正集成电路今天共同宣布,已将 Altair 的 MIPS-Based™ FourGee™ LTE 芯片组集成到君正集成电路的 MIPS-Based Android™ 4.0 “冰淇淋三明治”平板电脑中。Altair 是超低功耗、小面积和高性能 4G LTE 芯片组的开发商;君正集成电路是中国移动多媒体应用 CPU 的供应商。两家公司的产品都是以 MIPS 科技的业界标准 MIPS™  架构为基础。结合两家公司的处理器,可使这款新型平板电脑成为全球台基带和应用程序处理器都是采用 MIPS 架构的移动设备。

 

君正这款全球首发的 Android 4.0 平板电脑于 2011 年 12 月发布。在 2012 年 2 月 27 日至 3 月 1 日于巴塞罗那举行的全球移动通信大会 (MWC) 期间,Altair 将展示整合 Altair FourGee™ 芯片组的君正集成平板电脑解决方案。两家公司预期,内置 LTE 的新版平板电脑将于今年第二季度开始为客户提供样品,今年下半年可量产上市。

 

Altair 半导体共同创始人兼营销与业务开发副总裁 Eran Eshed 表示:“我们非常高兴能将 Android 平板电脑加入我们包括智能手机、USB dongle、便携式热门产品等日益壮大的产品列表中,这些产品都采用了 Altair 的低功耗、高性能 LTE 芯片组。Altair、君正和 MIPS 间的密切合作将为产业发展带来新的力量,因为我们的共同愿景都是为客户提供兼具高性能、电源效率和更低总成本的优秀解决方案。”

 

君正集成电路总裁兼首席执行官刘强表示:“我们的 MIPS-Based Android 4.0 平板电脑内置具备创新超低功耗流水线架构的 1GHz 处理器,已有多家 OEM 公司投入量产。当我们决定为这台突破性的平板电脑增加 4G 网络性能时,Altair 成为君正合适的合作伙伴。与我们的解决方案一样,Altair 的处理器具备极高性能和超低功率特性,并且都是 MIPS 客户,让双方更便于合作以加速产品上市。”

 

MIPS 科技营销副总裁 Gideon Intrater 表示:“Altair 和君正都是具有创新和前瞻性思维的 MIPS 客户,他们很早就意识到在移动设备开发中运用高性能 MIPS 架构可带来的效益。因此,这两家公司已可为客户在高度竞争与快速变化的市场中提供具备差异化特性的低功率、高性能产品。”

 

标签: Altair LTE lte 平板电脑 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续