详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED产业需多腿走路 避免赴光伏后尘
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-24
  • 从6月6日开始至8月6日止,欧盟委员会将对超过220亿欧元的涉案中国 光伏 产品征收11.8%的临时反倾销税,两个月后税率或将升至47.6%。这次光伏双反(即反倾销税与反补贴税的统称)案,由此成为史上的贸易争端。

    在此背景下,经过前几年蜂拥而上的投资,光伏产业同质化竞争日趋激烈,生产成本居高不下,利润空间不断被压缩,产能进一步过剩,行业急需洗牌。被称为“第二光伏产业”的 LED 产业,是不是也会步光伏产业的后尘?

    LED产业不会步光伏产业后尘

    “光伏产业已经有一二十年的发展历史,市场规模很大,一个企业出口就涉及到几亿美金;LED产业这三五年内才刚刚成熟起来,企业出口只有几百万美元,大一点也只有一二千万美元,这点钱连调查费都不够。”台州市椒江区椒光集团有限公司董事长朱介民认为,虽然国内LED生产企业众多,但具体到某一家企业,由于出口规模很小,美国、欧洲很难发动有效的反倾销调查。

    据了解,目前国内LED生产企业有5000多家,产业规模还不到2000亿元,产业集中度相对偏低。对于LED产业来说,2012年是困难的一年。LED上游芯片价格大幅下降,LED下游产品也随之下滑。虽然整个行业价格下滑,但进入2013年,情况开始向好的方向发展。由于部分LED照明产品已接近紧凑型节能灯的价格,即初步具备了替代优势,客观上拉动了市场对LED的需求。

    品质成为LED产业的制胜之宝

    “LED产业拼价格只有死路一条,只有通过科技创新提升LED灯的品质才是正道。”朱介民介绍起该公司刚刚通过了美国能源之星认证的LEDPAR灯。他说,这种新产品就好像手电筒一样,能够像射线一样射出,因此,又叫射灯。与现在市场里销售的荧光节能灯相比,它的光利用率达到80-90%,而节能灯光利用率一般只能达到30-40%。不仅仅如此,该公司还推出LED路灯系列、投光灯系列、工矿灯系列、停车场灯系列、加油站灯系列等十几大系列产品以及“守护者”智能照明系统,并申请了几十个发明专利,涵盖了商业类、家居类、广告装饰类、办公类等场合。

    “我原先在另一家LED生产企业上班,那里经常出现LED灯退货现象。”正在发货的椒光集团一新员工说,这几年LED灯产品的性能和质量都在提高,不过,市场里仍有一些山寨产品出现,这些产品的质量和性能非常差,消费者在使用不久就会出现死灯现象,这也是一些企业生产的LED灯被频频退货的原因。

    多条腿走路LED产业才能健康发展

    “专利与认证,是确保LED灯健康发展的根本保证。”台州市椒江区亚宝光电科技有限公司深知专利的重要性,并对产品做了相关专利保护,以防其他雷同产品。目前,该公司生产的LED灯相继通过了欧盟、日本等国家和地区的认证,70%产品远销到日本、新加坡等十多个国家和地区。同时,该公司在国内十多个大中城市设了专营直销中心,积极寻找并开发国内新市场,可避开欧美市场的不景气,并且“绕路”出口LED照明产品至非洲等经济不发达地区。

    采访中,LED生产企业也对技术创新有些担忧。因为,目前LED产业一半以上的专利技术被日本日亚化学、丰田合成、美国科锐公司、欧洲飞利浦、欧洲欧司朗所垄断,这些专利几乎覆盖了原材料、设备、封装、应用在内的整个产业链。出现这一突出问题的根本原因,在于核心技术和研发团队的缺乏,所以LED产业人才队伍建设难题需要政府、企业合力来破解。只有这样,LED产业才能得到良性发展。

  • 标签: LED 光伏 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续