详情页
首页>资料大全>企业资讯
电信国内首发正宗美版iPhone+4S
华强电子网    发表于   2012-03-02

2月29日消息,中国电信2月21日宣布,将于3月9日起正式销售iPhone 4S。电信也成为第二家引入iPhone的国内运营商。据了解,电信版iPhone 4S与美版iPhone 4S在设备型号上同为A1387。

去年10月4日,苹果公司在总部召开主题发布会正式推出了iPhone 4S。据了解,iPhone 4S采用双核A5 1GHz处理器,官方数据显示CPU性能提升2倍、图形处理性能提升7倍。

另外,iPhone 4S同时支持WCDMA和CDMA制式3G网络,可以在全球运营商网络间漫游。

“电信版iPhone 4S采用机卡分离方式,是正宗美版,既支持WCDMA网络,也支持CDMA 2000制式,用户在国内使用CDMA 3G网络,在国际及港澳台漫游时具备支持WCDMA/GSM网络的能力。相对于联通iPhone 4S真正实现了全球漫游。”某通信业分析人士表示

据了解,中国电信正在细化iPhone 4S合约套餐,根据公布的数据来看,相对于联通套餐,电信在流量及WIFI时长上已占有明显优势。

标签: 4S iphone 电信 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续