详情页
首页>资料大全>企业资讯
消息称28nm+制程芯片暂停生产
华强电子网    发表于   2012-03-12

高通到目前为止都在避免盲目对核心的追逐,高通称英伟达的Tegra 3四核芯片有一些“过头”了,另外,高通公司正在寄希望于其的 Snapdragon 芯片版本—S4 “Krait”,高通表示,虽然S4 Krait 只有双核,但是已经能够提供足够的性能。但是现有消息称,28nm芯片面临生产延误(中止)问题。

外媒Semi Accurate报道,负责生产28nm芯片的台湾积体电路制造公司TSMC已经于日前关闭生产,说是要对生产制造过程进行改变,很显然,突然停止生产的这一举动很是令人意外,而且该公司也并未解释将会做出什么改变,只表示生产将在未来几周内恢复。

报道称,这一行为势必会对高通,OEM,以及运营商均产生一定程度的影响。据了解,HTC 除了有NVIDIA版之外,还有高通Snapdragon版,其中高通版将会在美国运营商AT & T处发售,另外美国地区的HTC One S采用的也是高通Snapdragon S4处理器,另外华硕Padfone也采用同样的芯片。

 

标签: 28nm 高通 制程 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续