详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果今年对三星采购额将增至110亿美元
华强电子网    发表于   2012-03-14

3月14日消息,国外媒体报道,虽然苹果可能减少对三星部件供应的依赖,但今年苹果对三星的部件订单却可能达到历年来的规模。三星一位高管表示,苹果今年的订单额可能从2011年的78亿美元升至2012年的110亿美元。目前三星的订单额在97亿美元左右,但由于苹果计划发布更小型的iPad,可能使用7.85英寸屏幕,并力图提高使用三星固态硬盘的MacBook Air PC销量,因此预计到今年底苹果对三星的订单额将增至110亿美元。

虽然苹果和三星之间存在专利纠纷,双方正展开诉讼,但与此同时两家公司仍保持着紧密的供应商/客户关系,三星供应的许多部件都是苹果许多核心产品的组件,其中包括NAND闪存、移动处理器、显示器。而且现在三星似乎也在增加对新显示屏技术的投资,希望增强组件供应地位。

内部人士透露,苹果可能还有意选择OLED技术,而三星在此方面投入了大量资金,希望成为全球首家向苹果供应OLED面板的厂商。虽然苹果有意使用三星的OLED技术,但对三星OLED显示屏的产能存有疑问

与此同时,苹果2013和2014年对三星的采购额可能进一步上升,而2014年是苹果与三星当前供应协议的后一年。苹果采购额的上升对三星而言可谓喜忧参半,一方面这会增加三星的收入来源,但同时也表明三星需要进一步加大力度发展自己的产品。

标签: 三星 苹果 Ipad Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续