详情页
首页>资料大全>企业资讯
Gartner乐见2012半导体市场回暖+上调增长率至4%
电子工程专辑    发表于   2012-03-15

 

根据全球技术研究和咨询公司展望报告,2012年全球半导体收入预计将达到3,160亿美元,比2011年增长4%。该展望高于Gartner于2011年第四季度所做的2.2%的增长预测。

 

Gartner研究副总裁Bryan Lewis表示:“半导体产业有望于2012年第二季度开始回暖。库存修正预期将于季度完成,晶圆利用率将触底回升,此外,总体经济形势趋于稳定。”

 

在内存市场,DRAM价格预计在2012年第二季度开始回升。2011年可说是DRAM产业表现差的一年,收入下滑25%,2012年则可望略微增加。DRAM价格在2011年下跌50%,Gartner分析师认为,尔必达申请破产保护将是今年DRAM价格反弹的主要原因之一。至于NAND Flash存储型闪存,可说是在2012年增长快的设备之一,其收入增长预计可达18%。分析师指出,NAND Flash因移动消费装置和固态硬盘需求增加而带来强劲增长。

 

2012年,平板电脑产量有望比2011年增长78%,对半导体收入的贡献将达95亿美元。四核处理器和高分辨率显示器将是今年平板电脑主流的零组件。

 

此外,2012年个人电脑产量预计将增长4.7%,对半导体收入的贡献则可达578亿美元。手机产量的增长率预计为6.7%,半导体产业收入来自手机部门的贡献估计将达到572亿美元。Gartner分析师表示,进一步创新将侧重于定位和情境,需要在感应、处理、连网能力和能源效率等功能上持续提升。

 

Lewis表示:“如果总体经济形势获得有效控制,2012年应该是半导体产业相当强劲的一年。Gartner预测,2012年半导体收入预计增长4%,这是建立在欧债危机可以获得控制、伊朗与以色列的紧张关系得到缓解以及中国经济稳健增长等前提下。”

标签: 2012年半导体产业 2012半导体市场趋势 Gartner Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续