详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel平板机平台:SM35芯片组就要20美元
驱动之家    发表于   2011-08-15

  Intel一直在努力将Atom平台带入平板机和智能手机,但除了功耗等技术问题要解决之外,过高的价格也是Intel给自己设下的拦路虎。

今年四月份的北京IDF上,Intel正式发布了平板机平台Oak Trail,包括Atom Z670/Z650处理器、SM35芯片组。Atom Z670 1.5GHz的千颗批发价官方公布为75美元,但另外两款的确切价格一直没有公开。

消息称,SM35芯片组的千颗批发价为20美元,和上网本/迷你机平台的NM10芯片组一样。如此一来,Oak Trail平台的总价就达到了惊人的95美元,绝对是昂贵的平板机方案了。Atom Z650的频率降低到了1.2GHz,价格上应该怎么也不会低于60美元,加上芯片组也会有80美元。

相比之下,ARM阵营就便宜多了,高通的Snapdragon、德州仪器的OMAP 4、NVIDIA的Tegra 2基本都在10-20美元范围,而且多数自带芯片组,即使算上周边芯片的10美元也不会超过30美元,只相当于Intel方案的三分之一左右。

Intel现在大力宣传的Ultrabook笔记本同样也面临价格过高的问题,厂商们也都在要求Intel能够降低处理器和芯片组的报价,不然根本无法和Macbook Air进行竞争。

标签: Intel平板机 SM35芯片组 芯片代购 小批量芯片 ICKEY