详情页
首页>资料大全>企业资讯
资金成我国集成电路企业发展拦路虎
华强电子网    发表于   2012-03-19

 

回顾中国集成电路产业十一五发展规划,其中的主要经济指标为“到2010年,我国集成电路产业产量达到800亿块,实现销售收入约3000亿元,年均增长率达到30%,约占世界集成电路市场份额的10%,满足国内30%的市场需求。”而从十二五规划中,描述集成电路产业规模翻了一番。但是我国集成电路企业目前普遍遭遇资金短缺问题,需要资金进行技术更新,以及投产新产品线,因此需要政府政策的指引以及自身的努力才能逐渐走出困境。

 

集成电路产业如同”呑金兽”。据统计全球半导体年投资额与其销售额之比,由之前的近20%,已经下降到今年的15%,表示每年半导体业的投资金额约在450亿美元以上。   参照产业的经验数据,对于先进制程的12英寸生产线,通常投资1.0亿美元,能产出5000万美元的销售额,即2:1。显然根据产业的不同类别,如IDM及代工,,在美国与其它地区,它们的投入与产出比并非相同,所以2:1仅是个估值,需要根据实际情况加以修正。但是实际上反映要增加产出必须要增加投资,这一点是无疑的。

 

中国集成电路产业十二五规划中要从1440亿元,增加到目标值为3300亿元,其中增加值达1860亿元。如果也接受投入与产出比为2:1,那么中国需相应的投资额估值为3720亿元,这是一笔天文数字。曾见到己故的江上舟理事长解释的发展规划,他估计在十二五规划中集成电路产业需要各种投资高达2700亿元。

 

联想到中芯国际之前王宁国的规划,他的步要实现年销售额从现在的15亿美元左右,增加到30亿美元,然后中芯国际在十二五的终极目标达到50亿美元,相应每年的投资需要15亿美元以上。

 

 因此目前解决资金来源是中国12英寸生产线的当务之急。之前江上舟曾明言中芯国际要采取“引进战略资金”,保证投资方每年有15%的红利。但公司管理层的异动导致了计划的搁浅,所以未来资金的卡壳将可能阻碍十二五规划的实现。

 

未来中国集成电路产业可能会呈现两幅不一样的图景,一个是在政府等各方的资金资助下,经过企业的努力,可能缩小与世界水平之间的差距,在全球拥有一定的话语权。另一幅是与先进水平之间的差距继续扩大,有集成电路企业,但不一定有世界级的产业规模。

标签: 企业 拦路虎 集成电路 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续