详情页
首页>资料大全>企业资讯
第四季度令人沮丧,乐观迹象令半导体供应商产生憧憬
中电网    发表于   2012-03-19

 

据IHS iSuppli公司的库存研究报告,对于半导体的需求下降,在2011年第四季度加剧了半导体产业库存过剩局面,并带来一系列令人不快的变化,但在看到新的乐观迹象之后,半导体厂商急于忘掉不快,希望这是低迷阶段的尾声。

 

初步数据显示,去年第四季度半导体库存天数(DOI)比第三季度上升6%,而营业收入则环比下降6%。相比之下,第三季度库存情况比较健康,当时DOI下降6.5%,而营业收入则上升6.5%。

 

表格中的数据显示,第四季度某些半导体领域进一步削减过多库存,比如模拟器件的库存下降9%,而其它一些领域则未能做到这点,比如微型器件库存上升9%,如表2所示。分立半导体供应商的营业收入降幅,导致DOI上升,与他们加强库存控制的预期相悖。

 

总体来看,2011年下半年营业收入和利润情况都令人失望,许多厂商艰难地根据不断下滑的订单来调整产能利用率。第四季度产能利用率再度下降,再现第三季度的情况,表明工厂开工没有达到水平,在需求不振之际,厂商刻意抑制生产。库存膨胀也令半导体供应商及其终端客户感到担忧。

 

IHS公司认为,上述因素,以及年底时全球经济形势黯淡,导致去年第四季度总体半导体需求下降。

 

但好消息是,厂商目前预测需求将在2012年季度回升。订单/出货比正在接近1,而且全球宏观经济指标显示前景改善。

 

在第四季度财报季结束的时候,半导体厂商的主要心态是忘记过去,憧憬未来。许多投资人电话会议上的一个普遍主题是,各领域的半导体经理相信当前这波低迷周期已经触底。作为产业可能正在好转的证据,继客户的库存修正明显结束之后,厂商指出1月订单情况改善。

 

如果需求回升势头强于预期,那些具有过多库存的厂商甚至可以把它变成自己的优势,在调整的早期阶段比那些库存过低的厂商处于更有利的位置。

 

 

 

标签: 半导体供应商 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续