详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD推三款云服务器芯片较量英特尔
华强电子网    发表于   2012-03-22

3月21日消息,据国外媒体报道,AMD本周二将发布用于低端服务器的新的Opteron 3200三款芯片。AMD希望这为它建立在云服务器市场的立足点并夺取英特尔在这方面的优势地位。

据AMD称,这些新的芯片将基于Bulldozer处理器架构。三款新的Opteron 3200芯片将用于网站托管和云应用的单插座服务器。这些芯片多配置8个处理器内核,主频多为3Ghz,耗电量为45至65瓦。

AMD称,Opteron 3200系列处理器是每个内核成本都很低的产品。这些芯片的售价为99至129美元。而英特尔至强E3系列处理器的价格为189至885美元。

AMD的芯片可能与英特尔的至强E3系列芯片竞争。英特尔的这些芯片用于SeaMicro的SM10000-XE服务器中。英特尔与SeaMicro在服务器方面合作。但是,分析师指出,AMD终将用自己的芯片取代英特尔芯片

市场研究公司In-Stat的首席技术战略家吉姆·麦格雷戈(Jim McGregor)称,AMD扩展的产品线提供了一个新市场的进入点。但是,如果在价格方面竞争而不是在每瓦性能方面竞争,Opteron 3200系列芯片可能不适合服务器应用。人们日益关心的是在数据中心配置低耗能的服务器以减少能源开销。但是,Opteron 3200系列芯片对于这种应用来说耗电量有些大。

标签: AMD 英特尔 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续