详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通欲推Wi-Fi芯片挑战博通地位
华强电子网    发表于   2012-03-27

 

3月27日消息,据媒体报道,高通在去年收购Wi-Fi技术供应商Atheros后,欲利用该公司的技术来打造一款可与博通竞争的新式Wi-Fi芯片产品,从而挑战博通在Wi-Fi芯片市场的地位。

 

为了在新式Wi-Fi芯片领域取得起步优势,高通与博通正展开争夺。该芯片可使得下载速度达到现有标准的3倍。

 

市场研究公司Gartner的数据显示,在2010年,博通占据独立Wi-Fi芯片市场28%的份额,Atheros则占据26%的份额。在收购Atheros之前,高通也运营Wi-Fi芯片业务。

 

去年斥资31亿美元收购Atheros后,让高通占据优势,得以进一步进军规模达28亿美元的Wi-Fi芯片市场。Wi-Fi芯片可让手机连接家里和咖啡厅里的无线网络。美国投资银行Sanford C. Bernstein & Co分析师斯塔西·拉斯根(Stacy Rasgon)称,在支持手机连接至蜂窝网络的芯片领域,博通要缩小与高通的差距可能比较困难。拉斯根表示,“相比博通,高通在发展该领域会轻松一些。”

 

高通在规模达97亿美元的基频芯片市场拥有更大的优势,该芯片支持手机连接至正日益扩张的无线网络。根据市场研究公司Forward Concepts Co发布的数据,高通在该市场的占有率达38.7%,远高于博通的6.2%。

 

博通的当务之急是要在新式的、更为快速的的Wi-Fi芯片802.11ac方面抵挡住高通的冲击。该芯片具备每秒1GB的数据传输速度,达现有技术的3倍。

 

博通执行副总裁鲍勃·兰格(Bob Rango)表示,为了取得,博通计划率先出售802.11ac芯片。博通将该技术称为5G Wi-Fi。兰格称,“我不认为有人走在我们的前面,我们在宣布某样产品时,手头中就已经有了样品,或者即将将它出货。”

 

Gartner分析师马克·亨格(Mark Hung)说道,高通在移动手机领域占据优势,而博通则是在调制解调器和路由器等设备领域取得。“根据它们的公告,博通似乎在路由器平台确实占有优势,而高通则拥有移动领域的优势。这表明博通正面临严峻的挑战。”

标签: Wi-Fi芯片 博通 高通 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续