详情页
首页>资料大全>企业资讯
夏普下嫁鸿海+意在苹果?
电子工程专辑    发表于   2012-03-30

为了能够取得液晶显示器(LCD)供应来源,鸿海精密工业(Hon Hai Precision Industry)近日宣布入股夏普公司,取得约10%的股权。

夏普是除了韩国三星与LG以外的全球三大面板制造商之一,同时也是经授权制造苹果新一代Retina显示器的面板厂。由于显示器的供应持续短缺,苹果公司一直无法满足市场对于其新款iPad的需求。至今,唯有三星电子有能力大量生产其品牌显示器。

鸿海/富士康(Foxconn)将投资夏普约8.08亿美元,使其成为这家日本公司的股东。

如同其它LCD面板厂一样,夏普公司一直饱受显示器需求减缓以及平均销售价格(ASP)较低的冲击。三星已经分割旗下LCD事业部门,独立而出成为一家新公司,以专注于具有更高利润的OLED等新面板技术开发。

夏普公司新任总裁奥田隆司(Takashi Okuda)表示:“面对强势的日圆以及瞬息万变的商业环境,我们必须开始采取行动。仅凭一己之力进行从开发、设计、制造、营销与客户服务等所有任务不再是个好办法了。对我们来说,更重要的是结合业务合作伙伴,共同展现在市场上的竞争力。”

根据纽约时报报导,受到韩国三星等国外竞争厂商的冲击,包括夏普、Sony与松下这三家日本主要的电视制造商预估今年损失将高达170亿美元。

根据市场研究公司IHS iSuppli的报告,LCD的总体价格在今年二月回稳,但这种价格稳定指的是价格跌幅较前几个月趋于稳定。

2月份大尺寸液晶面板的总体价格仅下降0.5%,跌幅小于1月份的0.9%。过去四个月的价格平均跌幅是0.5%,显示市场趋于稳定。从2011年8月到10月,大尺寸面板价格每月下跌达3-4%。大尺寸面板是指尺寸为10.x英寸或更大的面板。

IHS iSuppli指出,“过去四个月来,我们已经看到价格平均跌幅约为0.5%──相较于从2011年8月到10月间10.x吋或更大尺寸面板价格每月降幅达3 -4%的情况来看,目前的市场已渐趋于稳定了”。

标签: 夏普 鸿海 面板制造商 苹果 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续