详情页
首页>资料大全>企业资讯
台积电(TSMC)将为苹果iOS设备生产更多芯片
OFweek电子工程网    发表于   2012-03-31

 

根据台湾媒体DigiTimes报道,目前台积电TSMC客户包括博通、CSR、Cirrus Logic和高通等公司,这就是说TSMC已经间接的向 iPhone和iPad供应芯片很久了。近TSMC和宣布将于台湾江川科技进行战略合作,一切打造下一代双极-CMOS-DMOS(BCD)技术。该技术将使用江川科技的电源管理集成电路,这意味着苹果下一代iOS设备可能会使用这种技术打造。

 

有分析人士指出,台积电TSMC可能会为苹果下一代iOS设备生产基于ARM架构的A6和A7 处理器。去年9月,有报道称台积电已经签署代工协议,将使用28纳米和20纳米制造工艺打造芯片。

 

有消息称TSMC从去年7月开始就实验性的尝试为苹果生产芯片,但目前苹果主要的芯片供应商仍然是韩国三星电子,三星也是苹果的竞争对手。

 

传言称苹果想要与TSMC合作,并逐渐远离三星。虽然苹果和三星两家公司在智能手机、平板电脑和PC市场竞争激烈,并且在全球多个**处于专利纠纷之中,三星仍然是苹果ARM处理器、闪存和液晶显示器等部件的供应商。

标签: 台积电 TSMC 苹果 iOS设备 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续