详情页
首页>资料大全>企业资讯
闪存阵列厂商Violin获东芝等融资5000万美元
华强电子网    发表于   2012-04-01

京时间3月31日早间消息,闪存阵列厂商Violin Memory周五宣布,已经完成了总额5000万美元的D轮融资。

Violin Memory此轮融资的投资方包括该公司的长期合作伙伴东芝和Juniper,而SAP Ventures和Highland Capital则成为该公司新的投资方。通过一轮融资,Violin Memory将继续成为过去10年中增长快的存储设备公司之一

Violin Memory将NAND闪存芯片和该公司的芯片产品集成在一起,从而可以插入到数据中心服务器系统的机架中。该公司的产品能替代传统的硬盘存储设备,提供更快的速度。

该公司CEO唐·巴希尔(Don Basile)表示,在完成一轮融资后,该公司的融资总额达到1.25亿美元。过去一年中,该公司的营收增长了500%。巴希尔还表示,Violin Memory终将上市,不过没有给出时间表。

标签: 东芝 Violin 闪存芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续