详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔宣布新款芯片组支持USB3.0和Thunderbolt
华强电子网    发表于   2012-04-06

北京时间4月4日,据国外媒体报道,日前英特尔公司宣布其新款主板芯片组已经支持USB3.0和高速Thunderbolt I/O连接技术,这个动作是为其即将发布的Ivy Bridge 22纳米处理器产品族做准备。从4月8日开始,被设计用来支持即将发布的第三代英特尔桌面核心处理器(Ivy Bridge)的英特尔7系列芯片组将投入使用,同时这款产品还将继续兼容现有的Sandy Bridge处理器

英特尔7系列被称为Panther Point,终于加入了让诸多用户翘首以盼的对超速USB 3.0接口的支持,提供高达5Gbps的数据传输速度,同时还支持高性能的Thunderbolt技术。而后者实际上不是芯片组本身的功能,需要添加额外的组件。比如Cactus Ridge控制器。这意味着是否支持Thunderbolt技术取决于主板制造商或系统厂商。但英特尔对于将Thunderbolt作为标准并不期待,这意味着距离大量个人电脑使用超高速I/O标准还有一段距离

Thunderbolt在苹果Mac系统上已经存在了一年多,支持双向传输,速度高达10Gbps,主要用于存储和视频硬件。同样,USB 3.0在个人计算机上的应用也十分缓慢,虽然这项技术已经被引入好几年。7系列其他的功能还包括三向显示技术,英特尔的SBA技术等等。同时该系列产品兼容现存的6系列产品。

标签: 芯片 英特尔 Thunderbolt Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续