详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔调整芯片策略+3年内跨向14nm
电子工程专辑    发表于   2011-08-19
由于对目前Atom处理器路线图的不满,Intel公司首席执行官Paul Otellini认为应该改变原有路线图,寻找新的中心点,同时Paul Otellini称公司已经加快新款Atom处理器的设计进度,并表示Intel公司的一个目标是在智能手机和平板电脑设备上部署Atom处理器。

随后Paul解释说,公司计划在2014年发布14nm Airmont Atom处理器,这也是14nm制造工艺在Intel主流CPU中首次亮相。目前Intel的Atom芯片还使用45nm技术制造。据悉Intel基于32nm制造工艺的Atom处理器,预计将在今年第四季度推出,而首款22nm Tri-Gate “3D晶体管”Atom芯片Silvermont将在2013年推出。

从22nm工艺开始,Intel将改变Atom笔记本的功率范围设计,设计目标由40W下降到15W。另外,该公司还将提供大量片上系统解决方案来涵盖1W至10W范围的芯片。

Paul还宣称Intel会在2012的前半年,在Medfield芯片的基础上设计智能手机芯片。

标签: 英特尔 芯片 14nm 3D晶体管 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片 ICKEY