详情页
首页>资料大全>企业资讯
2012英特尔创新科技超极本体验之旅在京开幕
华强电子网    发表于   2012-04-09

 

近日英特尔公司宣布,2012年春季规模的超极本TM公众体验活动——“2012英特尔®创新科技超极本体验之旅”在北京时尚重地三里屯Village正式开幕。该活动基于超极本的便携性和全面的计算能力,为消费者提供众多真实而又时尚的模拟应用环境,旨在通过为期十天的情景式体验,让消费者在全新个人计算时代来临之际,亲身体验到科技的时尚之美。超极本的纤薄形态与时尚调性的结合,在此次体验之旅中,得到完美的诠释。

 

王珞丹与英特尔中国区销售与市场渠道和大客户部总经理柯道远在英特尔科技红毯亮相

 

自去年年中推出超极本这一个人移动计算新品类之后,英特尔所倡导的超极本概念,受到了广泛的市场好评。而此次堪称科技与时尚融合的跨界时尚盛典,则为消费者进一步揭开超极本的时尚面纱。在4月6日开幕仪式上,英特尔全球副总裁、中国区总裁杨叙与宏碁、华硕、戴尔、海尔、神舟、惠普、联想、三星、东芝9家超极本生产商高层出席仪式,以科技精英的身份,诠释了时尚的全新意味;时尚演艺明星王珞丹携微电影作品“超极本来了”亮相开幕仪式,给超极本插上了时尚的标签;而知名设计师叶谦为超极本概念度身设计的主题为“科技之城钻石闪耀”的背包系列,也让超极本的时尚品性更为完美。这些时尚元素体现了超极本“不妥协”的设计理念,标志着一个电脑体验新纪元的到来。

 

英特尔创新科技超极本体验之旅超极本T台秀

 

超极本的推出及其时尚品味,是计算创新领域的厂商英特尔在走访了全球3万余名用户、并对其日常工作和生活的需求进行深入分析后,才终于呈现在消费者面前。超极本是超强、超薄的个人移动计算设备,它将纤薄轻便的外观与极强性能进行了完美结合。英特尔希望,超极本代表的不仅仅是一种时尚纤薄的“酷”外表,更是一种不妥协的生活态度和自由的生活方式。有了超极本更强的便携性和功能性,移动办公、时时互联和社交网络等随身服务,将为现代人带来更大的资讯自由空间。超极本时代来临,每个人都将成为更酷的自己(Ultra You),这正是超极本的时尚底蕴。

 

科技与时尚结合世界因此而改变

 

创新是时尚的驱动力,创新也是根植于英特尔血液中的原动力。英特尔发明的微处理器诞生四十年以来,直接促成了个人电脑的诞生和普及,并由此改变了整个世界。微处理器的创新和相关技术,不断给我们带来全新的体验,让我们能够自由地享受从互联网时代到物联网时代的轻松与便利。今天,作为超极本概念的发明和推动者,英特尔也正从幕后走向台前,从产品理念以人为本的出发点,到外观设计的时尚感,英特尔超极本的概念将为今日时尚带来全新的注解。

 

此次时尚盛典的出席嘉宾有80后个性女演员王珞丹。作为时尚、个性的公众聚焦点,明星总是走在时尚的前沿。此次活动上,王珞丹不仅走上T台、展示了她亲自为超极本设计的超极包包,还为现场观众首次带来了微电影作品“超极本来了”。在这部微电影中,她化身为特工“超极珞”,完成一项开启未来秘密的重要任务。“超极珞”在影片中的“酷”形象,正是她性格中“不妥协”的写照。对此,王珞丹表示,希望更多的人能够成为坚持个性、以“不妥协”的生活态度和自由的生活方式去快乐生活的人。

 

在此次体验之旅上,青年设计师叶谦为超极本概念度身定制了主题为“科技之城钻石闪耀”的“超极包包”系列。谈到他的设计理念时,叶谦有着精彩言论:“英特尔芯片寓意为植入科技之城中的闪耀钻石,源于芯片的英特尔经典设计元素,幻化为拥有林立的摩天大厦和纵横的马路枢纽的‘科技之城’,而城中上空的另一科技元素,腾空化作清爽的白云和蓝天。这一系列图案当中包含了对科技之城的俯视、平视、多彩和暗夜等角度剖析,传达了英特尔品牌科技之城被忽略的意象美感。”此次推出的超极本包包设计,是个人日常携带超极本为用途的单肩斜挎、双肩背和手拿装饰,应用轻薄材质以配合超极本纤薄轻便的特性,当中也体现了设计师的个人风格以及当下流行趋势,打破了大众心目中一贯冰冷的科技感。

 

不妥协做更酷的自已

 

超极本的愿景是通过单一移动设备就各种应用,提供丰富完整、毫不妥协、令人满意且更加安全的计算体验。英特尔希望,超极本“不妥协”的态度能够引领人们生活方式的转变。超极本将打造个人计算有史以来,性能和便携性的结合,打破长期以来移动电脑或者牺牲性能,或者放弃便捷的尴尬。它代表的不仅仅是一种时尚纤薄的“酷”外表,更是一种不妥协的生活态度和自由的生活方式。通过超极本体验之旅时尚跨界展览,英特尔同样希望,用艺术的表现形式,让不妥协精神与消费者近距离接触,引导更多的人打破生活中的种种藩篱,放弃妥协,做更酷的自己。

 

据悉,在此次“2012英特尔®创新科技超极本体验之旅”的十天活动中,公众能够亲身体验到,以消费者体验和消费功能为主导的超极本互动演示,向消费者展示,超极本的轻薄时尚与卓越性能,将如何改变人们的生活,使人们在信息时代成为更酷的自己。此外,在此次活动中,消费者还能欣赏到时尚摄影师为超极本概念创作的摄影作品,以及知名设计师为超极本度身定制的服装和饰品,它们代表了超极本对不妥协精神的追求。

 

产业飞跃超极本时代来临

 

超极本自2011年面市以来,迎来了热烈的市场反应,已经有多家OEM厂商发布了超极本产品。超极本以极度纤薄、极强性能为主要卖点,目前面市的14寸屏幕以下的超极本,厚度约等于一本杂志(18mm以下),重量是传统笔记本的一半,待机时间少5小时,即时唤醒无需等待……轻薄体积将人们从背包族中解脱出来,强大的图形处理、视频处理技术和超长的续航能力,让随时随地、图文并茂地创造与分享成为可能。新一代具有革新意义的产品将改变人们日常生活行为,人们也将因此而享受到更大的自由。

 

英特尔公司副总裁、中国区总裁杨叙表示:“英特尔发现并推动了行业的多次飞跃。随着消费者生活需求的改变,转变角色、直面消费者的需求,是英特尔引领行业、创造下一次飞跃的全新动力。超极本是为满足消费者的需求而诞生的,同时,它也是英特尔推动PC产业创新的新机遇。我们将以更亲近消费者的角色,与合作伙伴共同建立和实现‘电脑体验新纪元’的创新变革。”据悉,英特尔将继续加强对超极本生产商、上下游产业链的资金和技术支持,并在市场策略上,通过与苏宁等卖场联合开设超极本精品体验店、与京东等电商线上合作等多种渠道模式形式直面消费者,打通超极本与消费者的沟通渠道,使超极本更快地走向市场,走进用户的生活。

 

科技为时尚插上翅膀,而创新永远是时尚的驱动力。科技与时尚的结合将为人们带来更美好的生活。英特尔创新科技驱动的超极本代表了这一趋势,树立了科技产品富含时尚元素的里程碑。英特尔的市场策略也将更加贴近终端消费者,从消费者体验出发。今天的消费者能够享受到科技创新与时尚设计所带来的前所未有的数字生活,共享超极本电脑体验新纪元的到来。

标签: 2012 英特尔 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续