详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔AMD准备近期出下一代处理器芯片
华强电子网    发表于   2012-04-10

英特尔预计将在4月底推出其“Ivy Bridge”处理器,AMD随后将在5月份推出其款“Trinity”APU(加速处理器)。英特尔和AMD正在准备在未来几个星期推出下一代芯片。英特尔初预计在今年春季推出新的22纳米“Ivy Bridge”芯片。但是,英特尔高管今年年初表示,由于生产问题,这种芯片将推迟到6月推出

然而,近的报告称,英特尔将在4月末推出用于台式电脑和笔记本电脑的批“Ivy Bridge”内核的处理器,并且将在未来几个月推出更多的这种处理器。

“Ivy Bridge”处理器预计将向用户提供比目前的“Sandy Bridge”处理器更好的性能。不过,性能真正提高的方面是图形性能和节能效率。此外,“Ivy Bridge”处理器将是个提供英特尔3D三栅晶体管架构的芯片,耗电量比目前的芯片减少50%

英特尔高管还期待着“Ivy Bridge”处理器能够增强其超级本的推广活动。

另外,AMD将在5月15日推出用于PC的批“Trinity”加速处理器(APU)。一些报道称,AMD的批“Trinity”加速处理器是CPU和GPU混合在一起的芯片,以AMD新的“Piledriver”内核为基础,用于笔记本电脑。用于台式电脑的这种芯片将在晚些时候推出。

“Trinity”芯片将取代AMD目前的“Llano”处理器。AMD高管表示,“Llano”是AMD历史上成功的产品。新的APU将有目前的基于“Bulldozer”内核的芯片更好的性能和图形性能。“Trinity”芯片的主频速度将更快。同英特尔一样,AMD高管预计“Trinity”芯片将推动AMD推广超薄笔记本电脑的努力。 

标签: AMD 处理器 芯片 英特尔 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续