详情页
首页>资料大全>企业资讯
晶片需求回升+半导体出现回暖趋势
华强电子网    发表于   2012-04-11
 

2月份全球半导体晶片销量环比下滑7.3%,至229亿美元。但是相较于1月份的情况要好一些,一月份半导体晶片销量按年跌8.8%。按月比较,跌幅从1月份的2.7%,收窄至1.3%。这显示全球晶片市场下滑已触及谷底,在接下来的时间,相信在库存补充和更强的晶圆(wafer)销售的枪口下,晶片市场会触底反弹。

拉昔胡申研究分析员看涨台湾二月份的资讯与通讯科技(ICT)领域的生产指数,可从11月份以来连续3个月跌势回扬,按年成长5.1%。台湾台积电(TSMC)二月份更强劲的营业额,可能是晶片需求回升的指标,鉴于其在供应链前端的位置。

 

根据市场调研iSuppli公司的数据,库存水平将在2012年首季获得改善,因为平均存货周转天数(DaysofInventory)料按季下滑0.5%,至3.7天。这是因为需求回升,以及持续性的库存调整。随着库存水平下滑至理想水平,预期在2012年次季起更强劲的需求,可能会带动晶片需求回弹,因为制造商开始为库存补货。

 

德州仪器(TexasInstruments)降低其2012年首季的营业额指引,从早前的5至9%跌幅,下修至7至9%跌幅。

 

这是因为无线业务料不会有明显的贡献。无论如何,德州仪器相信其2012年次季营业额将走高。该公司相信,受到汽车、通讯,基础设施以及工业应用领域的推动,模拟(analog)业务的订单正处于升势。这趋势对于在模拟市场拥有强势地位的国内业者有利。

标签: 半导体 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续