详情页
首页>资料大全>企业资讯
AS3993:奥地利微电子推出新RFID读卡器芯片
电子元件技术网    发表于   2012-04-11

 

的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司宣布推出两款新RFID阅读器芯片,具有低功耗运行、小尺寸、低成本的特性,是嵌入式、便携式及消费产品设备中RFID应用的理想选择。

 

AS3993是一款EPC Class 1 Gen 2 RFID阅读器芯片,适合所有相关标准,包括用于移动射频识别阅读的ISO 18000-6C和ISO 29143 air-interface标准,以及ISO 18000-6A/B(直接阅读模式下)。该芯片高度集成,含片上电压控制震荡器(VCO: voltage controlled oscillator)和功率放大器,提供全套完整的RFID功能,包括密集阅读模式(Dense Reader Mode)、支持跳频、低级别传输编码、低级别解码、数据框架和循环冗余校验(CRC: Cyclic Redundancy Checking)。

 

AS3993的姐妹产品AS3980同样是一款EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器芯片,高度集成且射频功能表现出众。奥地利微电子移除了产品的一些特定功能,比如不再支持密集阅读模式(Dense Reader Mode)和直接阅读模式(Direct Mode),因而更为适合成本受限的消费产品应用,比如品牌耗材的认证。

 

AS3993和AS3980都可以在非常低的电源供给下运行,3.3V电压仅消耗75mA(标准情况)。该特性使这两款先进的RFID读卡器芯片极适合应用于便携式以及依靠电池供电的设备,比如手机。

 

采用7毫米×7毫米QFN封装的两款芯片,受益于奥地利微电子独一无二的制造工艺技术,提供-90dBm的高灵敏度,同时对天线反射回波和自我干扰具有高免疫效果。这对移动和嵌入式应用都极其重要,因为在这些设备中,天线设计经常遭受成本或尺寸限制。而高灵敏度可使终端产品设计达到自身要求的同时,仅使用更简单和便宜的天线,就能降低系统所需总材料的成本。

 

用于独立的终端产品时,AS3993或AS3980都只需增加一个简单的8位单片机去创造完整的RFID读卡器系统。由于这两款产品都高度集成,且所需的RFID功能融合在芯片上,所以也可以配合嵌入式处理器一起使用,低处理成本意味着不再需要额外的RFID协同处理器。

 

奥地利微电子产品经理Mark Dickson谈到:“大家熟悉的RFID标准在嵌入式应用和消费产品领域拥有众多新的潜在用途,而成本和电源供给的限制使该技术至今仍没有在这些市场中得到广泛的应用。我们希望AS3993和AS3980的推出能使RFID读取功能被更多的设计所采用,应用到诸多未曾得益于无线技术的产品中。”

标签: 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续