详情页
首页>资料大全>企业资讯
中国集成电路市场喜忧参半
华强电子网    发表于   2012-04-16

 
目前,我国集成电路市场规模在过去几年中保持连续上升,预计到2015年,国内集成电路市场规模将超过1万亿元;忧的是,去年我国进口芯片额超过1700亿美元,这不仅仅是经济问题,也对国产整机的安全性和可控性上产生很大的影响。

 

不难看出,这一喜一忧也折射出我国集成电路产业既充满机遇,也面临考验。庆幸的是,国家在《集成电路产业“十二五”发展规划》中已经清醒认识到当前的不足,并提出了相对应的解决措施。“芯片与整机联动”就是其中一项重举。

 

如果把集成电路产业看作是一个大舞台的话,芯片与整机的联动就是一个小专场。在这次专场演出中,主角就是整机和芯片厂商。首先,联动的前提是双方要有企业家精神。一些国家和地区一直对集成电路产业发力,将其作为抢占新兴市场的战略制高点。我国集成电路产业是一块大蛋糕,但目前我们手捧着却不能充分地品尝。

 

为了更好地享受这块蛋糕,国内芯片与整机的合作势在必行,只有打通产业链,充分联动起来,才能在巨大的市场空间中占据应有的一席之地,享有要本该享有的那份蛋糕。芯片与整机企业是一种同呼吸、共命运的关系。芯片企业与整机厂商应该具有企业家的格局、胸怀和眼光,积极地参与到芯片与整机的联动中,以信任为基础,两者联起手来,踩着共同的节拍,从而跳出和谐的舞步。

 

其次,联动的推进还需要双方配合默契,这就要求做好角色定位。在芯片与整机的联动中,整机厂商应该成为引导者,芯片企业要做好有力的支撑。在整个产业链中,整机企业是芯片厂商与客户的纽带和桥梁,上游是芯片,下游是客户。整机企业可以及时了解客户的需求,并将需求传递给芯片厂商。芯片企业则根据需求进行相应的设计,避免不了解市场、不了解应用而跑偏的情况,从而以过硬的品质和完善的解决方案满足客户的需求,为整机企业推出赢得市场认可的产品做好支撑。

 

再者,联动的实现需要双方改变姿态,要积极走出去也要积极走进来。对于芯片企业来说,要积极走出去,参与到整机产品设计中来;对于整机厂商来说,要积极走进来。芯片企业要主动出击,寻求与整机的合作,使得芯片的设计与整机的产品设计保持一致。整机企业要主动加入到芯片的设计环节中,围绕着芯片的发展推动整机产品的应用。

 

只有整机与芯片联动,才有可能实现1+1>2。联动使芯片厂商与整机企业有了一个共同的目标,双方朝着一致的方向看齐,并根据各自的特点扬长避短、优势互补,从而配合得相得益彰。这样,跳出来的舞蹈就能博得众芳之喝彩,这掌声是同时给予双方,而不是只给一方的。其实质就是强强联手,资源共享,实现共赢。虽然未来产业发展充满不确定性,但是只要芯片和整机厂商充分地合作,完美舞动,那么相信中国集成电路产业这个大舞台将会精彩纷呈。

标签: 安全性 芯片 集成电路 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续