2012年4月9日,深圳 ——《2012中国电子设计外包趋势调查分析报告》在2012中国(深圳)电子展期间隆重发布。该调查是中国电子业重要的年度行业调查,由专业的电子技术媒体平台CNTNetworks和专业市场研究公司ChinaOutlook Consulting联合举办,旨在揭示中国电子制造商的设计外包行为特征以及影响设计外包决策的关键因素,为设计服务机构改善服务提供依据,并通过调查发掘高品质方案设计服务商。调查重点关注电子设计外包中电子制造商选择设计外包服务的环节、设计项目以及子系统外包单元,设计外包的主要服务商,设计外包服务方案提交形式,参与设计外包的决策人员以及择设计外包服务商的要素等问题。
从调查中可以发现,由于设计公司(48.7%,Design House)更具专业性,对设计需求的理解能力和设计能力均高于其他方案提供商,成为了48.7%电子制造商选择服务商的,位居。完整的设计文档及BOM清单(Open BOM, 46.0%)和PCBA交货方式(24.3%)是电子制造商希望得到的方案提交方式。这从一定程度上说明,70%的电子元器件选择与采购决策行为透过设计公司执行。
调查显示,电子制造商在进行产品制造时,为了能够加快产品上市,常常整合公司内外的资源,把生产(54.3%)和设计(49.8%)外包;同时,为了促进内部资源的优化配置,节省资源,把更多的资源投入到有优势的业务中,对于简单的元器件采购(34.0%)和测试(32.8%)等增值服务也有外包需要。在设计外包环节中,硬件和软件在内的系统整体外包设计占(51.2%),这是解决企业系统研发队伍跟不上市场需求的有效措施。开发者对于其他设计外包项目的需求程度从大到小依次是:软件设计(29.5%)、硬件设计(28.1%)、外壳/结构件设计(25.5%)、PCB设计(21.9%)。在考虑子系统设计外包时,电源系统(38.1%)和控制系统(35.4%)的外包需求,其他子系统的外包需求为:信号处理(26.3%)、音视频处理(18.0%)、显示(14.4%)、母板(8.7%)和动力(8.3%)。在未来6-9个月中,电源系统设计外包需求(24.5%)位居,控制设计系统外包需求(21.9%)位居第二,高增长性的智能手机设计外包需求(10.1%)由于品牌大厂占据了绝对市场,所以退居到 LED 照明设计外包需求(12.3%)和平板电脑设计外包需求(10.7%)之后。
从调查还可以发现,公司内部具有研发、管理能力的人员对产品的设计外包决策起关键作用,包括研发经理(57.1%)、总经理/副总经理(38.9%)、产品项目经理(23.3%)。产品设计的专业性在产品开发周期里起着决定性因素,成本决定了利润,技术支持能够更好的赢得客户,因此,在影响电子制造商选择外包服务商的因素是:技术实力(74.3%)、成本优势(40.3%)和技术支持(34.0%)。
“中国电子行业正在经历从‘中国制造’向‘中国创造’的转变,在此潮流的推动下,中国市场的电子设计活动活跃度显著提升。与此相关联,以独立设计公司 (IndependentDesign House,IDH)为代表的设计服务机构日渐壮大,响应来自电子制造商越来越多的设计外包需求,帮助客户合理配置资源,缩短产品上市时间。我们相信《2012中国电子设计外包趋势调查分析报告》所揭示出的经验和规律,以及从中发现的方案设计服务商,对电子制造商产品的设计外包,将会起到积极的指导作用。” 调查主办机构CNT Networks 分析师穆强表示。
此次调查,CNT Networks的分析师还通过对电子制造商(主要是设计研发、研发管理、公司管理、采购及供应链管理人员)、方案设计服务商的采访,为调查报告提供有力的案例分析。在报告发布会上,穆强将发表题为《2012中国电子设计外包趋势调查分析报告》的主题演讲,分享调查的核心发现。
在活动现场除了举行精彩的演讲之外,CNT Networks还将派发印刷报告,以及发布中国电子设计外包服务商调查系统,与大家一起分享调查中的发现,活动结束后其旗下网站我爱方案网( www.52solution.com )还将提供该报告的电子版下载。
关于CNT Networks
CNTNetworks 是中国专业的电子技术媒体与电子商务平台,通过行业网站、技术研讨会、行业展览、印刷宣传和电子商务等渠道,推广技术产品信息和实用技术方案、元器件知识,以及供应链管理策略。它为电子技术供应商和整机制造商之间提供全面互动和高效率的交流机会。CNTNetworks服务于超过36万的专业受众,为系统规划、方案设计、元器件选型、电路实现、测试生产、采购管理等技术决策链的各个环节的设计工程师、采购工程师、研发和采购生管以及公司管理人员提供针对性技术信息和市场情报。
关于ChinaOutlook Consulting
专业市场研究公司,帮助半导体和元器件供应商和分销商发掘市场需求,主要针对新兴市场的研究和工程师的采购习惯的研究,每年出版中国电子市场展望和中国电子分销商报告。
新闻联络人
CNTNetworks
联系人: 陈文斌 联系人: 黎 瑞
电话:86-0755-26727616 电话:86-0755-26727371
手机: 186-8870-0207 手机:135-1099-8412
E-mail: benchen@cntronics.com E-mail: cynthiali@cntronics.com