详情页
首页>资料大全>企业资讯
夏普IGZO显示屏量产+苹果智能电视等产品或采用
华强电子网    发表于   2012-04-17

4月16日消息,根据国外媒体报道,夏普日前宣布,使用IGZO技术的显示屏已经开始投入量产。业内分析师预测,该显示屏很有可能会被即将推出的苹果产品所采用,其中就包括传言中的苹果智能电视。

据悉,新款IGZO显示屏包括7英寸、10英寸、以及32英寸版本,其样品据称已经开始出货,并将被使用在显示器、笔记本电脑、以及平板电脑之中。

夏普声称,新显示技术能够让显示屏在相同的透明度下呈现出比现有面板多两倍的细节,这也就意味着在高分辨率设备的设计中,背光灯的能耗和预留空间将可以被缩小。另外,新款显示屏的能耗对比现有产品也降低了90%。

对背光灯需求的减小能够让设备的外型设计变得更加轻薄。业内分析师也表示,苹果或许会在即将推出的产品中使用这种IGZO显示屏面板,包括备受期待的苹果智能电视。

标签: 夏普 智能电视 苹果 IGZO显示屏 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续