详情页
首页>资料大全>企业资讯
未来十年将是我国集成电路发展关键时期
华强电子网    发表于   2012-04-19
 

近期工信部印发了《集成电路产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)。该《规划》对我国集成电路未来几年的发展目标,发展趋势做了很明晰的展望与规划,这对我国集成电路发展起到至关重要的作用,对产业的发展极具参考价值。《规划》再次明确了集成电路产业的战略地位,认为未来五至十年是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期,也是产业发展的攻坚时期。

 

对于中国集成电路产业我们一直坚持三点看法:成绩不小,第二来之不易,第三前面的路还很长。其中有关“来之不易”的体会尤为深刻。回顾中国集成电路产业“十一五”发展规划,其中的主要经济指标为“到2010年,我国集成电路产业产量达到800亿块,实现销售收入约3000亿元,年均增长率达到30%,约占世界集成电路市场份额的10%,满足国内30%的市场需求。”客观来说,集成电路产业“十一五”规划中的主要指标并没有完成。原因是错综复杂的,主要是对于全球半导体产业增长率趋缓、国内也受影响的大势估计不足,另外是求胜心切,显然这也与国内为了迎合GDP的高增长、产业数据喜好往上拔高有关。

 

集成电路产业如同“吞金兽”。有专家估计在“十二五”期间,集成电路产业需要各种投资高达2700亿元,因此解决资金来源是中国发展12英寸线的当务之急,未来资金的卡壳将可能阻碍《规划》的实现。

 

中国集成电路产业有一定的特殊性,现在可能正处于十字路口,如何走下去引人关注,目前重塑信心显得更为迫切。由于近期国内光伏、多晶硅、LED等方面的亮点甚多,过去热衷于推动集成电路产业发展的各级地方政府跟风转向,那股大力发展集成电路产业的热情已经消失。在这样的产业转换时期,我国集成电路产业要尽快出成绩,迅速改变形象。同时从上到下需要再次鼓劲,树立足够的信心。从国际上看,西方一直坚持压制中国的集成电路产业发展,因此必须把集成电路产业提高到国家安全战略高度,“气只可鼓,不可泄”。

 

《规划》己经公布,考虑到它对于电子工业基础与国家安全的影响,以及国际形势的紧迫性,我们应该上下齐心努力,促进规划顺利实施,并取得成功。通常来说目标、资金与人才是成功的三要素,缺一不可。

 

尽管中国半导体业与国际先进水平之间的差距有扩大的趋势,然而暂时的落后并不可怕,需要的是继续前进的信心与科学的规划以及脚踏实地的步步推进。要清楚发展集成电路产业与国家的工业基础息息相关,因此试图突飞猛进是不可能的,也是不可取的。

 

现阶段由于中国半导体业尚未真正进入能自循环的正增长阶段,特别是12英寸线目前还不能依靠现金流来正常运行,所以没有国家的支持是不现实的,希望中国半导体产业能够在市场经济推动下健康持续成长。

 

标签: 未来 集成电路 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续