详情页
首页>资料大全>企业资讯
MET展助力珠三角打造全球电子信息产业基地
华强电子网    发表于   2012-04-23

微电子技术是电子信息产业的基础和心脏,产业发展前景广阔。工信部副部长杨学山预计,仅微电子产业中的一个单一领域——集成电路,国内市场规模预计到2015年就将达到12000亿元,可见整个微电子产业更是庞大得无法估量。  

目前国内整个产业发展势头迅猛,尤其是广东。作为全球重要的电子信息产业制造基地,广东是全球电子信息产品供应链上的一个重要环节,产业规模连续18年居全国首位,总产值约占全国的1/3和全省工业总产值的1/5,电子信息产业已成为广东国民经济的主导产业。2011年,广东一批战略性新兴产业产品投产或扩产,表现出良好的发展态势。高端新型电子信息方面,集成电路186.29亿块,占全国的24.5%。半导体照明方面,生产LED节能灯3806万只,增长66.5%。  

以广州为中心的珠三角地区拥有超过十万家电子及相关产业的生产商,是全球当之无愧的电子产业制造及采购中心,这也得益于与广州经常举办相关行业的专业展会,我国电子产业的国内外贸易有52%是通过展会完成的。为进一步促进微电子企业的交流,助力行业的发展,今年9月20日至22日广州将在广交会琶洲展馆打造一场全球性的专业微电子技术展会——中国(广州)国际微电子技术展览会(MET 2012)。目前已与英特尔公司、中芯国际集成电路制造有限公司、台湾积体电路制造有限公司、上海华虹NEC电子有限公司、飞思卡尔、华润上华科技有限公司等数十家国内外知名企业建立联系,正积极筹划展会及宣传事宜。  

当前,以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、智能电网、新能源汽车为代表的战略性新兴产业快速发展,成为继计算机、网络通信、消费电子之后,推动微电子产业发展的新动力。从国际巨头英特尔、AMD,到耳熟能详的摩托罗拉、三星,再到国内翘楚中芯国际、大唐等,这些微电子企业都曾上演过辉煌的产业神话,并且如今依旧在蓬勃发展,展示出了微电子企业强大的创新力和生命力。  

同时,一些业内专家也指出,虽然整个产业处于高速发展阶段,但是存在很多的问题。例如集成电路领域,集成电路是大多数整机中附加值较高的部分,如3G手机芯片占手机制造成本高达50%。但是目前专用设备、仪器和关键材料等产业链上游环节比较薄弱,不足以支撑集成电路产业发展。国内的企业技术实力和生产水平还难以满足国内市场需求,国内设备仍停留在比较低端、分离单台产品阶段,仅有少数高端装备进入生产线试用,生产线上的系统成套设备、前工序核心设备及测试设备几乎全部依赖进口。  

此次微电子展的负责人认为,我们既要看到国内市场稳步增长、信息化建设全面深化、产业结构持续调整等诸多有利条件,更要充分估计形势的复杂性和严峻性,切实增强危机意识和忧患意识,做好应对更大困难挑战的准备,在广州举办此次展会是希望可以将其打造成为世界级行业盛会,为微电子企业提供交流学习的平台,帮助大家提升自身的竞争力,共同应对可能出现的挑战,更好地把握机遇求得更大突破,也为电子信息产业的健康快速发展做出贡献。

标签: 电子信息 集成电路 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续