详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD苏州厂二期落成+承担其全球芯片封装一半产能
华强电子网    发表于   2012-04-23

4月23日消息,前日AMD苏州封装测试工厂二期落成,成为集芯片组装、测试、打标和封装功能于一身的综合性工厂。2012年底,苏州工厂的封装产能将至少占AMD全球产能的一半。

据悉,2004年AMD在苏州建立了中国家CPU测试工厂,此次二期工厂在一期基础上进行了扩建和能力升级,实现了测试、组装、打标和封装的全能力,具有了可以对CPU、GPU和APU进行封装和测试的能力。苏州工厂二期是AMD全球供应链整合战略的重要组成部分,旨在提升AMD产品在全球的流通速度,缩短供货时间,同时可以提高AMD对中国市场和客户的响应速度。

AMD全球高级副总裁、大中国区总裁邓元鋆在接受媒体采访时称:中国是全球IT第二大市场、全球PC销售和制造重要的地区,也是AMD北美之外重要的战略重心,已经投资完成了包括生产制造、研发、市场营销和客户支持服务在内的全职能架构,AMD希望中国成为全球业务增长的重要引擎。

标签: AMD 芯片封装 苏州厂 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续