详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔要求欧盟取消10.6亿欧元罚款
华强电子网    发表于   2012-04-26
 

4月25日消息,英特尔表示,欧盟委员会并没有足够的证据证明公司采取了阻碍竞争对手发展的策略,公司将在今年7月出席欧盟普通法院聆讯,要求欧盟常设法院(General Court)取消欧盟委员会开出的10.6亿欧元罚单。

 

2007年,欧盟委员会指控英特尔涉嫌向PC制造商提供回扣,限制或禁止PC制造商使用AMD的处理器,同时,该公司还涉嫌以现金方式贿赂PC 制造商,要求延迟或取消推出使用AMD的PC产品。虽然英特尔多次强调,自己并不存在任何非法行为,但欧盟委员会于2009年5月做出裁决,认为英特尔的行为违反了欧盟的竞争法律,并处以10.6亿欧元(约14.5亿美元)的罚款。

 

据知情人士透露,英特尔已经准备好于2012年7月3日至7日出席位于卢森堡的欧盟普通法院聆讯,该法院是欧盟范围内具有第二高司法权限的法庭。

 

英特尔认为,欧盟委员会裁决的10.6亿欧元罚款,相当于公司2008年营收的4.15%,这是“极为不合理的”。根据欧盟反垄断法规定,欧盟委员会可以向违反反垄断法的企业处以相当于其全球总营收10%的罚款。

 

英特尔发言人表示,公司反驳欧盟委员会罚款决定的理由已经得到欧洲监察员的支持。作为独立的调查人员,欧洲监察员认为欧盟委员会在调查英特尔是否违反反垄断法的过程中,存在明显的程序错误。

 

在欧盟委员会针对英特尔做出处罚决定五个月后,欧洲监察员提交了一份不具有约束力的调查报告。欧洲监察员在报告中指出,欧盟委员会在调查过程中约见了PC制造商戴尔,但并没有对会谈内容进行恰当记录。

 

 

标签: 英特尔 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续