龙芯中科技术公司总经理胡伟武博士表示:“龙芯处理器是在中国以业界标准 MIPS® 处理架构为基础所设计的,该架构拥有丰富的软件和操作系统生态系统支持。龙芯中科旨在加速龙芯处理器的商业化进程和推广应用,我们非常高兴能与 MIPS 科技、中国科学院计算技术研究所(ICT)、以及中国政府紧密合作,推动龙芯处理器生态系统在中国的持续成长。我们高兴地看到龙芯高性能处理器在高端和桌面计算机以及各种新兴市场受到的青睐与关注的程度正在逐渐升高。”
MIPS 科技营销和业务开发副总裁 Art Swift 表示:“在全球范围内有十多家 MIPS 架构的授权客户,其中包括龙芯中科在内,在中国共有三家。这些授权客户都以 MIPS 架构为基础,取得了极大的创新成果。龙芯中科运用自有技术,在中国开发高性能运算(HPC)的 MIPS 兼容处理器,使得该公司在这些授权客户中显得更为突出。通过龙芯中科,MIPS 架构在中国获得了广泛的采用,产品涵盖上网本、PC、服务器和云端服务器等,未来还将有扩大到政府部门、学校,以及超过 10 亿消费者使用的潜力。”
MIPS-Based 芯处理器具备高性能与效率优势。龙芯中科表示,以意法半导体 65 奈米工艺制造的四核龙芯 3A 处理器,运行速度为 1GHz,功耗 10W。另一款以意法半导体 65 奈米工艺制造的 128GFLOPS 八核龙芯 3B 处理器,运行速度为 1GHz,功耗 40W。
关于龙芯中科技术有限公司
龙芯中科技术有限公司(Loongson Technology Corp. Ltd.)是由北京市政府、中国科学院计算技术研究所(ICT)、以及龙芯开发团队联合成立的。公司的主要任务是将龙芯技术商业化,并开拓其解决方案的在市场上的应用。公司会为合作伙伴提供以龙芯技术为基础的解决方案、设计和服务。详情请浏览:www.loongson.cn。
关于 MIPS科技
MIPS 科技公司(纳斯达克交易代码:MIPS)是业界标准处理器架构和内核的供应商,为数字家庭、网络、移动等全球的产品提供动力——包括 Linksys 的宽带设备、索尼的数字电视和数字消费设备、先锋的 DVD 刻录设备、摩托罗拉的数字机顶盒、思科的网络路由器、Microchip 的 32 位微控制器和惠普的激光打印机。公司成立于 1998 年,总部位于美国加州 Sunnyvale,办事处遍布全球。公司详细信息请致电 021 6385 8383(中国上海),或登录网站www.mips.com.cn。